This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:FeRAM 可以连接到正常 SPI 吗?

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538395/am6442-can-feram-be-connected-to-a-normal-spi

器件型号:AM6442


工具/软件:

大家好!

我们计划将 NOR 闪存连接到 OSPI。
我们也想连接 FeRAM (MB85RS4MTPF-G)。 我们可以使用普通 SPI 吗?
如果可能、与连接到 OSPI 时相比、规格是否有任何变化?

此致、

ITO