This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:TIDL 模型导入工具

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537785/am62a7-tidl-model-import-tool

器件型号:AM62A7


工具/软件:

TI 开发大家好、

我浏览过此主题中有关 tidl_model_import.out (https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1424508/processor-sdk-j722s-tidl-model-import-tool-can-t-transfer/5494937?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tidl%2520model%2520import%2520cpp#5494937) 的内容。 目前、我使用的是 tflite 模型。

当我尝试这样做时、我只得到一个严重错误、如下所示。 当我尝试在 edgeai tidl 工具文件夹中查找此 tidl_import_main.cpp 时、无法找到它。 您能告诉我这个解决方案吗?

[TIDL Import] 错误:无法打开 inputNetFile 文件: --[tidl_import_main.cpp、442]。  

我还有一个关于 TIDL 推理的问题。 我目前正在设计一个定制模型、主要负责信号处理任务。 是否有办法在 CCS 上评估它? 有一个示例可在 C2000 上的 CCS 上进行评估。

此致、
密钥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Key、

    我通常不建议使用 tidl_model_import.out — 这是一个用于编译的低级工具,没有很好的用户级调试/反馈。 我们对此的文档有限、上次公开发布的版本位于 8.5 TIDL 用户指南[0]中。 相同的设置仍然适用。 python 的开源运行时工具 (TFLite) 是推荐的接口。  

    当我尝试执行此操作时、我刚收到如下所示的严重错误。 当我尝试在 edgeai tidl 工具文件夹中查找此 tidl_import_main.cpp 时、无法找到它。 您能告诉我这个解决方案吗?

    此文件不是开源软件版本的一部分。 它可在适用于 TDA4x 器件的 PSDK RTOS 和适用于 AM62A 的固件构建器中找到。  

    [引述 userid=“630556" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537785/am62a7-tidl-model-import-tool

    [TIDL Import] 错误:无法打开 inputNetFile 文件: --[tidl_import_main.cpp、442]。  

    [/报价]

    这通常意味着此文件的路径不存在或文件以某种方式损坏。 这应设置为.TFLITE 模型的路径

    [引述 userid=“630556" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537785/am62a7-tidl-model-import-tool

    我还有一个关于 TIDL 推理的问题。 我目前正在设计一个定制模型、主要负责信号处理任务。 是否有办法在 CCS 上评估它? 有一个示例可在 C2000 上的 CCS 上进行评估。

    [/报价]

    否、CCS 不属于 AM62A 上 TIDL 的模型开发流程。 您可以在 Arm 侧内核上使用 gdb 或类似的 Linux 级调试工具来查看调用堆栈的一部分、但无法查看 C7x TIDL 固件、这被视为一个黑盒加速器。   

     [0] https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/06_01_01_12/exports/docs/tidl_j7_01_00_01_00/ti_dl/docs/user_guide_html/md_tidl_model_import.html 

    BR、
    Reese