This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM57X:linux-ti 内核的名称服务错误

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: BEAGLEBOARD-X15

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1521738/processor-sdk-am57x-name-service-error-for-linux-ti-kernel

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X
主题中讨论的其他器件:BeagleBoard-X15

工具/软件:

您好:

我目前正在使用 AM57x BeagleBoard-X15。 我已将 AM57xx 的默认 Processor SDK 映像刷写到电路板上并成功引导至 Linux 中。 日志如下所示、如我之前的 E2E 帖子中所述、这些日志是预期日志。 上一个 e2e: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1520767/processor-sdk-am57x-sdk-9-03-default-image-dmesg-output-errors?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=am57x#

日志:

e2e.ti.com/.../am57xx_5F00_default.log

我按照有关构建和安装内核映像和设备树绑定的说明进行了操作。 说明: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM57X/09_03_06_05/exports/docs/linux/Foundational_Components_Kernel_Users_Guide.html#Preparing-to-build

我确保构建正确的内核:  

Linux 内核

内核 git 存储库、分支和提交 ID 可以在下面找到:
基于版本:6.1
URL:Git://git.ti.com/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel.git
分支:TI-Linux-6.1.y
提交 ID:e4e8b16e66f592749984b2d287e0479e93ef35b3
以下日志显示新的 dmesg 错误:“virtio_rpmsg_bus virtio0:格式错误的 ns msg (72 )。“ 当前分支是否缺少解决此问题的提交? 默认映像可能包含可解决此错误的补丁或提交、该错误不存在于 ti-linux-6.1.y 分支中? 我还尝试编译和安装 ti-linux-6.1.y-cicdbranch 、但 dmesg 错误仍然存在。
日志:
此致
-工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Job:

    指定的工程师本周将出差、因此预计此主题的响应会延迟。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    不用担心、感谢您让我知道!

    此致

    -工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我因出差而离开。 请预计响应会有所延迟。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作业、

    这是否仍是一个问题? 我以前没有见过这种情况。 使用顶级 SDK 编译 makefile 时是否会发生这种情况?

    在手动构建之前是否对内核进行了任何更改?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josue,

    由于某种原因、我似乎无法在 BeagleBoard-x15 上重现此错误。 但是、我在定制 57x 电路板上看到了此错误。 错误似乎来自 rpmsg_ns 驱动程序收到 72 字节的消息、但预计会收到 40 字节的消息。 您是否有建议的调试步骤?

    感谢你的帮助。

    好极了

    -工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意识到我之前的回答可能不是很清楚。 我想说的是、上周我在 BeagleBoard-x15 上看到了 rpmsg 错误、但截至今天、我已无法再重现该错误。 对任何混淆表示歉意。

    -工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我今天不在办公室。 请预计 1 到 2 个工作日的响应时间会延迟。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否已通过 Yocto 配方补丁解决?

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1528563/processor-sdk-am57x-ipc-example-fails-to-create-and-execute-app/5915705#5915705

    -Josue