This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:OLDI 引脚的引脚多路复用表显示可以使用 GPIO

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1546109/am67-pinmux-table-for-oldi-pins-shows-gpio-is-possible

器件型号:AM67
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

根据数据表、您可以在 OLDI 引脚上多路复用 GPIO、但我认为这实际上不可能、因为这是 LVDS 缓冲器?

此外、在 SysConfig 中、这似乎不是可能的、所以只想确认这些 GPIO 实际上不可用?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    是的、您回答正确。 GPIO1_[52:71]的 OLDI 引脚无法使用、它们没有引脚输出。 我们已在数据表中为此修复提交了一个错误、该错误将很快更新。 这就是为什么这些引脚在 SysConfig 中显示为不可用的原因。

    谢谢、

    Neehar