This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:主域 R5F 用户可编程?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1546067/am67-main-domain-r5f-user-programmable

器件型号:AM67


工具/软件:

您好:

用户是否可以对 AM67 的主 SOC 域中的 R5F 内核进行编程? 还是仅用作运行时管理核心? 我的理解是可以在器件启动后使用 WKUP_R5F、但这对于运行时管理内核是否也是如此?  

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    我在这里似乎找到了我自己问题的答案、实际上这里并未实际使用任何 R5F 内核、因此您需要支付内核费用、但他们无法为客户提供任何服务。

    (+) TDA4VEN-Q1:这里是 AM67/J722S/TDA4VEN-Q1 的相应 MCU+-处理器论坛 — 处理器- TI E2E 支持论坛

    为什么我们不在该处理器上支持 MCU+ SDK ...

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    AM67 上仍然提供 R5F 内核。 您可以为 R5F 内核开发软件、但我们没有任何示例或对此提供支持、就像我们为 J722S 提供 MCU+ SDK 那样。 使用 MCU+ SDK 进行的大部分软件开发也适用于 AM67、并给出了一些权变措施。

    谢谢、

    Neehar