This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:IMX728_AWB 校准问题

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541568/tda4al-q1-imx728_awb-calibration-issue

器件型号:TDA4AL-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

最近、我们从 Sony 传感器团队获得 PWL 和基座值、并按照 AWB 插件指南进行 AWB 校准。 根据 AWB 校准图、似乎可以。 但我们在每个标准色温中都能看到红色调。 您能帮助检查根本原因吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../imx728_5F00_fih_5F00_properties.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../20250716_5F00_newPWL_5F00_AWB.rare2e.ti.com/.../imx728_5F00_20250717_5F00_proj.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用此工程文件执行 AWB 校准并生成 IMX728_AWB_ALG_ti3_tuning.xml。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但我们在每个标准色温下都能看到淡红色的色调。 您能帮助检查根本原因吗? [/报价]

    尊敬的 Taylar:

    我在度假直到 23 岁。

    您能否检查是否在 AWB 校准中使用相同的“0.48"伽“伽马值?

    #将 20/24 位 WDR RAW 压缩到 16 位 ISP 内部所需的伽马值
    # 24 位 WDR 传感器通常约为 50 (0.5)、20 位传感器通常约为 70 (0.7)
    GAMMA_PRE 48

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    您能否提供 IMX728 工具项目文件?
    如果有任何相关文档或建议的设置、也非常感谢。

    谢谢!

    此致、
    YL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YL:

    能否提供 IMX728 工具项目文件?

    我不确定是否准备好共享此工程文件。

    Chau Le 您有什么项目可以分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有任何相关文档或建议的设置、也请提供此信息。

    尊敬的 YL:

    我相信我们有 git 共享的所有 xml 文件。

    https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/imaging/tree/sensor_drv/src dcc_xms/imx728/dcc_xmls/wdr?h=main

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    我们希望根据您之前的工作进一步自定义图像质量调优。 目前、我们正在使用 TI 的标准调优设置进行初始评估、这些设置可以作为良好的基准。 在下一步中、我们希望专门针对一些对我们的应用很重要的自定义场景微调参数。

    但现在、如果我们创建一个新的调优工程、我们会遇到一些问题。

    那么、您能否先导出电流调优曲线作为起点? 然后、我们可以调整/调整自定义场景的相关参数、并有效地验证微调结果

    再次感谢您的支持!

    此致、
    YL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YL:

    那么、您能否将当前调优配置文件导出为起点?

    我不确定我是否正确理解您的问题。

    我们的参考 IMX728 调优工具是 已经在 Git 中共享的一组 xml 文件。
    我们没有任何额外的调优配置文件。