This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:在 Linux 上 XDS110 探针错误

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545521/j722sxh01evm-the-xds110-probe-was-wroked-fail-on-linux

器件型号:J722SXH01EVM


工具/软件:

您好、TI 专家、

  CCS 20.2 安装在 Windows 上、然后 XDS110 调试器 可以正常工作、如下所示:

但是、 CCS 20.2 安装在 Linux 上、在尝试连接 XDS110 调试器并在 CCS 20.2 中启动目标配置时出现以下错误。

您能给我一些建议、我该如何解决这个问题吗?

谢谢