This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM67:适用于 AM67 的 Linux 内核性能指南

Guru**** 2421610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1546037/processor-sdk-am67-linux-kernel-performance-guide-for-am67

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM67
主题:AM67 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

是否有适用于 AM67 的 Linux 内核性能指南、比如适用于 AM62x 器件?

通常这似乎在 SDK 文档中提供、但 AM67 文档没有此部分。

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    通常这似乎是 SDK 文档的一部分提供、但 AM67 文档没有该节。

    是的、正确。

     当一些文件被重命名时、Linux 性能文档在所有 11.0 Linux SDK 中被意外删除。 我们目前对此有一个错误、并正在跟踪它。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Suman、

    感谢这里的信息,期待再次看到它!

    Munan