This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5509A:TMS320VC5509AZAY 焊球规格

Guru**** 2601305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545525/tms320vc5509a-tms320vc5509azay-ball-specifications

部件号:TMS320VC5509A


工具/软件:

目标器件为 TMS320VC5509AZAY

客户已在数据表上的机械规格中输入以下 A、B 和 C 值、但这些值正确吗? 我认为是正确的。

(A) 滚珠尺寸(直径)】=0.5mm

(B)SolderMask 开口】=0.4 毫米

(C) BGA 焊盘直径】=0.15mm

您能回答一下吗?

谢谢、此致、

野村大介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好大辅、

    A (焊球尺寸-直径)正确 — 0.5mm (0.45mm - 0.55mm)。  图中未显示此信息、但对于此器件是正确的。

    B(阻焊层开孔不正确。  在图像中、您似乎看到的是非阻焊层定义的焊盘、在这种情况下、BGA 焊盘直径(上面标记为 D)应该为 0.4mm、但阻焊层开口应该高达每半径额外 0.05mm。  因此阻焊层开孔应为 0.5mm 或更小。

    C(BGA 焊盘直径)也不正确。  我看你从图中得到 0.15mm 的位置,但这个标签实际上指的是其他的东西。  BGA 焊盘直径与此器件的焊球尺寸相同 — 0.5mm (0.45mm - 0.55mm)。

    谢谢、
    Mike