This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:AM62L 功耗要求详细信息

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L, INA228, TPS65214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1543295/am62l-requirement-of-am62l-power-consumption-details

器件型号:AM62L
主题中讨论的其他器件: INA228TPS65214

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们需要提供以下有关新 SOC 的信息  AM62L32AOGHAANB。

1、详细的处理器电流消耗数据 ,以产生准确的功率预算。

2.在根据产品特定要求定制的定制电路板设计中,我们参考了 EVK 设计,并观察到每个电源轨上都有电流检测 IC。  您能否澄清一下这些电流检测 IC 对于运行和反馈是否至关重要、或者是否可以在定制设计中将它们省略而不影响系统功能? (下面附上了电流检测部分的参考快照。)

请告知我需要提供任何其他详细信息。

此致、

Jaydip  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。 有关如何根据所需的低功耗模式和 3.3V IO 电流要求扩展电力输送网络的信息、请参阅 AM62L 电源实现方案。 链接如下: https://www.ti.com/lit/pdf/slvafw3 

    关于电流“检测 IC“、如果您指的是 INA228 器件、EVM 中包含这些器件、用于收集 AM62L 处理器和 LPDDR4 的功耗数据。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    感谢您的答复。  

    您能否提供 AM62L 处理器的功率计算 Excel 表(如果可用)、与 AM62 可用的表类似? 我们需要每个电压轨的详细电流消耗信息、以便在 PMIC 输入端正确调整电源稳压器的大小。

    此外、关于前面的问题、我们计划从定制电路板设计中删除电流检测部分、前提是正常运行不强制要求。 请确认。

    此致、

    Jaydip  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    功耗估算器工具 (PET) 用于估算实际工作模式下的功耗;不作为电源电压选择依据。 此工具目前正在进行中、将在 AM62L 投入生产后发布到网络上。 同时、您可以向我们发送有关您的应用用例的详细信息、我们也可以分享初步功耗估算。 为此、我们需要列出将使用的 AM62L 资源、以及速度、IO 配置和近似利用率百分比。   

    为了确定电源电  流大小、我们建议在设计自定义电源实现时使用最大电流规格。 开发 TPS65214 PMIC 是为了满足 AM62L 的电源、复位和时序要求。 以下链接提供了访问 AM62L 最大电流额定值的链接: https://www.ti.com/lit/pdf/spradr4。  

    谢谢、

    Brenda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    感谢您提供本参考文档、这将帮助我们设计具有所需容量的电源树。

    此致、

    Jaydip  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    请在有功率计算表时分享它、这将在基于应用用例的热仿真期间对我们有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    功耗估算工具 (PET) 将发布到 AM62L 产品页面 (RTM)。 同时、请告知我们、您是否需要任何帮助来检查设计中的处理器电源实现情况。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    我们目前正在根据我们的要求最终确定引脚映射、并在完成后与您共享数据。

    谢谢、

    Jaydip  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已注意。 如果没有其他问题、我们将关闭此 E2E。

    请随时提交新的 E2E 以申请原理图审阅。  

    谢谢、

    Brenda