This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625:Weston-keyboard 替代方案

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1544150/am625-am625-weston-keyboard-alternative

器件型号:AM625


工具/软件:

您好 TI 支持团队:

我尝试在 Chromium 版本 111 上设置一个本地服务器、在为 AM625 平台定制的 Kirkstone Linux 上运行。

Weston 键盘:单击输入字段时、将显示 Weston 键盘、但当我单击输入字段外部并返回到该字段时、键盘上的退格键将停止用于旧条目。

Mallit 键盘:我遇到一个错误、提示 Mallit 键盘无法使用、因为某些进程阻止了它、即它已在使用中。

Chrome 虚拟键盘扩展:当我单击输入字段时,Chrome 虚拟键盘根本不会出现。

可以采取哪些措施来解决这些问题? 有没有其他方法可以在我为带 Chromium 版本 111 的 AM625 平台定制的 Kirkstone Linux 上实现完全键盘支持?

- Np

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的建议是咨询 Chromium 社区、因为他们更熟悉他们的软件堆栈。  

    此致、
    Krunal