This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6414:开发工具

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6414, CCSTUDIO, TMS320C6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1539701/tms320c6414-development-tool

部件号:TMS320C6414
主题中讨论的其他器件: CCSTUDIOTMS320C6416

工具/软件:

我被要求为“TMS320C6414"编写“编写一个程序、安装有“TMS320C6414"的“的电路板上。

我在网站上找不到任何用于“TMS320C6414"的“的工具。 有工具可以编写吗?


如果上述工具不可用、唯一的选择是使用客户端拥有的以下旧工具构建环境。 是否需要任何其他工具?
0 Ω ICE “XDS510PP"・“・
・开发软件“Code Composer Studio“ V2.2 和 V3.0
我认为、通过从“Code Composer Studio“菜单中启动“Flash Burn“、程序将被写入连接到 DSP 的闪存 ROM。


可以使用 V2.2 或 V3.0 的“Code Composer Studio“吗?


似乎有必要将 ICE “XDS510PP"连接“连接到并行端口。 是否有适用于“XDS510PP"的“的 Windows (2000/XP/7) 驱动程序?
“Code Composer Studio“中是否包含它们?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nobenhiro、

    让我看看你的查询,并尽快回复你.

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nobenhiro

    对于 Code Composer Studio v2.2/3.0、供应商提供了用于调试探针(例如 XDS510PP)的驱动程序。 我不确定您拥有哪一个。

    对于几个供应商 (Spectrum Digital 和 Blackhawk)、我们从 CCSv5 开始捆绑了驱动程序。  XDS510 在 CCSv9 中已停止支持。  即支持它们的最后一个版本是 CCSv8.3.1

    请注意、 XDS510 具有 USB 版本。  这些产品通常也会停产、但可以出售。

    可在此处下载旧版本的 CCS:

    https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/

    为了对电路板上的外部闪存芯片进行编程、客户有时会编写自己的实用程序来执行此操作。  一家名为 SDS Inc.的公司提供了一个名为 Flashburn 的工具  它附带通用 TI 开发板上对闪存芯片的支持、您可以购买移植套件以将其移植到其他闪存芯片。  该工具不再受支持、但他们的网站上仍有该工具可供下载。   https://teamsds.com/flashburn/

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John Ricky、感谢您提供有用的信息。 我尝试在安装了“Code Composer Studio v2“的 Windows XP PC 上运行 XDS510PP、并尝试在“C6416 DSK 补丁到 CCSTUDIO v2.20.00 “和“Spectrum Digital TMS320C6x 驱动程序、CCS 调试工具“上运行。 结果是附加的 PDF 文件。  
    我运行“SDConfig.exe"。“。它似乎正在与 XDS510PP-PLUS 通信。
    XDS510PP-PLUS 不出现在设备管理器中。 设备管理器中是否未显示连接到并行端口的设备?
    XDS510PP-PLUS 似乎无法被 CCS 或 FlashBurn 识别。(仿真器已断开连接)
    CCS 手册未介绍将 XDS510PP-PLUS 连接到定制电路板的设置过程。
    我需要一些建议。 请提供帮助。 谢谢访问 advance.e2e.ti.com/.../XDS510PP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakadou-san,

    感谢您随附该文档。 它很有帮助。

    根据 SDConfig 实用程序的结果、似乎主机 PC 与使用 XDS510PP 的 C6416 之间已成功通信。 这意味着低级 JTAG 连接看起来有效。

    根据 CCS Setup(CCS 设置)的屏幕截图、您似乎配置为使用 XDS510 ISA 仿真器、而不是 PP 仿真器。

    地址 0x3BC 的 PP 设置应如下所示:

    请确保正在使用的仿真器 I/O 端口为 0x3BC。

    谢谢你

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。 我选择 PP Emulator 并将 PP 的 IO 地址设置为 3BC。  我可以在 DSK 板上擦除和写入! 我很开心。

    还有一个问题。 DSK 电路板的 DSP 是 TMS320C6416。 目标板的 DSP 是 TMS320C6414。 FlashBurn 的“FBTC Program File“是否相同? [ c:\ti\bin\utilities\FlashBurn\C6000\DSK6416\FBTC6416.out ] 提前感谢。

    e2e.ti.com/.../XDS510PP_5F00_OK.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakadou-san,

    FlashBurn 的“FBTC 程序文件“是否相同? [ c:\ti\bin\utilities\FlashBurn\C6000\DSK6416\FBTC6416.out ] 提前感谢。

    我不太熟悉“FBTC"文件“文件。 它可能与 Flashburn 有关。

    请注意、FlashBurn 是不由 TI 开发的第三方软件。 因此、我在这方面没有太多的专业知识。

    https://teamsds.com/flashburn/

    谢谢你

    Ki