This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM62D-EVM:在 CCS 20 上使用 FreeRTOS SDK 创建新工程

Guru**** 2481985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545545/audio-am62d-evm-create-new-project-with-freertos-sdk-on-ccs-20

器件型号:AUDIO-AM62D-EVM


工具/软件:

您好:

我对 TI 很陌生、我的第一步是在 AM62D 电路板上创建“hello word“工程、同时我安装了 FreeRTOS SDK。

我尝试按照文档中的步骤操作、但存在一些问题。

创建新工程、我选择电路板“AM62D EVB“、然后找到一些对示例或空工程的引用、但未找到任何引用:

我在做什么? 是否有其他方法可以创建工程?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以导入 SDK 中提供的空工程并在其顶部进行开发、而不必从头开始创建新工程。  

    如果您在将工程导入到 CCS 时遇到问题、敬请告知。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您的答复。

    我甚至无法从 SDK 导入空工程、从屏幕截图中可以看到、没有找到示例工程。
    如何从我的 SDK 导入空工程?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您遵循哪些步骤来导入示例?

    请参阅以下步骤在 CCS 中导入工程。

    打开 CCS 并导航至 File -> Import Project。

    从位于路径的 SDK 中浏览空工程 ${MCU+SDK}/examples/empty/am62dx-evm.

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是有帮助的。 谢谢你。