请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM2732工具/软件:
尊敬的专家
我的团队已经为 am2732 (AM2732) 创建了定制电路板 C DRF H. AZCER) 和 AM 正在检查闪存写入。
QSPI 闪存为 MX25L51245G。
确认在 UART 引导模式下返回“CCCCC"响应“响应。
我运行了 uart_uniflash.py、但在编写 SBL 时停止了。

我认为 uart_uniflash 工程的闪存设置不适合 MX25L51245G、因此我更改了设置、但它们无法正常工作。
我无法在我的环境中正确连接调试探针、因此无法运行 QSPI_diag 工程。
因此、我尝试通过参考数据表来设置它、但没有效果。
我会附上我所做的设置和提到的数据表、因此请指出任何错误。



MX25L51245 的数据表 现已推出
此致、
Yuya Ikeda