This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:PROCESSOR-SDK-J721E — 视觉应用图像分类演示需要子卡来运行./run_app_tidl.sh

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545356/tda4vm-processor-sdk-j721e---vision-apps-image-classification-demo-requires-daughter-card-to-run-the-run_app_tidl-sh

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

大家好。

在运行 Vision Apps 图像分类演示时、它是否需要子卡来运行./run_app_tidl.sh

从下面的链接中、

software-dl.ti.com/.../RUN_INSTRUCTIONS.html

  • 现在、运行以下其中一个脚本/应用程序来运行演示
    ./ run_app_tidl.sh — 图像分类演示(需要显示)
    ./ run_app_tidl_avp2.sh — 自动代客泊车演示(需要显示)
    ./ run_app_dof.sh — 密集光流演示(需要显示)
    ./ run_app_stereo.sh — 立体视差演示(需要显示)
    ./C7x run_app_c7x.sh 示例内核演示
    ./ run_app_srv.sh - 3D SRV 4 摄像头演示(需要显示, Fusion1 板, 4 个 IMX390 摄像头)
    ./ run_app_single_cam.sh — 单摄像头+ VISS +显示器演示(需要显示器,Fusion1 板、1 个 IMX390 或兼容摄像头)
    ./ run_app_multi_cam.sh — 多 (4x) 摄像头+ VISS +显示器演示(需要显示器,Fusion1 板、4 个 IMX390 或兼容摄像头)
    ./vx_app_arm_OpenGL_mosaiy.out - OpenGL + OpenVX 测试
    ./vx_app_linux_arm_ipc.out — 处理器间通信测试
    ./vx_app_linux_arm_mem.out — 存储器分配测试
    ./vx_app_tutorial.out - TI OpenVX 教程
    ./vx_app_conformation.out - TI OpenVX 一致性测试
  • 演示运行后、您应该会在显示屏上看到输出

 
而且、  

 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/11_00_00_06/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/BUILD_INSTRUCTIONS.html#MAKEFILE_OPTIONS

如下所示。

app_cfg_mcu2_0.h ENABLE_DSS_HDMI 定义此项以通过信息娱乐子卡启用 HDMI 显示、请确保也使用#UNDEF ENABLE_DSS_EDP 和 ENABLE_DSS_DSI;

您能否确认我们是否需要 信息娱乐子卡来运行 ./run_app_tidl.sh — 图像分类演示(需要显示)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Firdose:

    如果您有 EVM、则不希望任何额外的卡使用 DP 输出运行演示。 EVM 默认有 2 个 DP 端口。

    无需更改编译配置、只需按照此步骤操作、无需更改配置即可构建 SD 卡并准备好引导。

    默认情况下、任何与显示相关的演示都应该起作用、输出将位于 EVM 中的显示端口 0 中、并将其连接到接受直接 DP 输入的监视器。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gokul。

    感谢您的答复。

    我们已按照以下链接中的步骤构建并准备要针对 Linux + RTOS 进行引导的 SD 卡。

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/11_00_00_06/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/BUILD_INSTRUCTIONS.html#QUICK_SETUP_STEPS_PC_EMULATION


    “Linux+RTOS 模式

    • 编辑文件 sdk_builder/build_flags.mak 并修改以下变量
      build_emulation_mode=no
      BUILD_TARGET_MODE=yes
      BUILD_LINUX_MPU=yes
      profile=release
    • 执行以下操作、使用 SDK 安装程序中提供的预编译库构建源代码、其中“N"是“是并行线程的数量
      cd sdk_builder
      创建 SDK -jn
    • RTOS、Linux 可执行文件存储在下面
      vision_apps/out/$(target_SOC)/$(MPU_CPU)/linux/$profile
      vision_apps/out/$(target_SOC)/R5F/$(RTOS)/$profile
      Vision_apps/out/$(TARGET_SOC)/C66/$(RTOS)/$profile
      vision_apps/out/$(target_SOC)/$(target_C7X)/$(RTOS)/$profile

    “  

    如果需要执行任何步骤来构建和准备用于 Linux + RTOS 的引导、请告知我们。

    谢谢。此致
    Firdose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Firdose: 如果您还将可执行文件和测试数据复制到 SD 卡中、则必须按照此页面 [HTML]所示设置 EVM
    然后、在运行脚本之前必须执行以下步骤。

    -连接 UART/USB 电缆并设置 UART 终端
    -连接电源
    -连接 HDMI 和/或 DP 显示器
    -在 EVM 上选择 SD 卡引导模式
    -插入 SD 卡
    -运行脚本

    我重点介绍了 使用 SD 卡进行测试时必须注意的设置。  

    1.用于主 UART 的 4xUART 转 USB 端口
    因此、端口 0 用于 A72 的 Linux、RTOS UART 终端

    2.显示器 (eDP/DP) 端口
    Display0 由软件用于 eDP/DP 输出

    3. SD 卡插槽

    4. 12V 电源输入

    5.电源开关



    此致、
    Jihyeon