This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH-Q1 处理器:MCU 内核规格

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545504/tda4vh-q1-tda4vh-q1-processor-mcu-core-specification

Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH-Q1

工具/软件:

根据文档、TDA4VH-Q1 处理器包含八个 Cortex-R5F MCU 内核。
我想知道以下内容:

  1. 这八个 Cortex-R5F 内核如何分组?

  2. 每个 R5F 内核可访问哪些时钟频率、高速缓存配置和存储器区域?

  3. 所有八个内核是否均可用于通用用途、或者某些内核是否为特定功能(例如安全岛,安保)而保留?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    所有 R5F 内核都完全相同、但 mcu1_0 和 mcu1_1 通常用于锁步模式、在安全岛中可用。 R5F 的使用实际上取决于用例要求。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、是否有任何具体的文档?
    什么是 安全岛?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关这方面的更多信息、请参阅 TRM。