This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:如何修改 Viss 节点的输出格式

Guru**** 2600105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545295/tda4vh-q1-how-to-modify-the-output-format-of-viss-node

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

您好、Gang
     目前、TDA4 VH 平台的 VISS 节点以 YUV nv12 格式输出。 您能告诉我是否可以用 UYVY 格式输出、以及如何进行设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enrui:

    我已通知相应的专家对这一问题进行了调查。 提前感谢您的耐心。

    此致
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可以的、只需在 VISS 节点中将输出格式设置为 UYVY。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    您必须将 openvx 图像格式更改为 yuyv、并更改 viss_params 中的 mux_output2 = 5。

    您可以参考此文件$(psdkra)/imaging/kernels/include/TI/hwa_vpac_viss_fcp.h 以获取配置值。

    此致、
    Gokul