This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:访问 MCUSS 上的主 MCAN

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1544913/am62p-accessing-main-mcan-on-mcuss

部件号:AM62P


工具/软件:

您好:

我有一位客户希望在 MCUSS 上将其中一个主要 MCAN 模块与 R5F(包括中断功能)配合使用、以便其为 R5F MCU 提供 3 个 MCAN。 这是否可以在 AM62P 的 R5 内核上执行?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    是的、这是可以的、但 SDK 不支持这一点、如果客户想要从 MCU 域访问主 MCAN、则必须自行实现此功能。 主域 MCAN 模块的中断可以路由到 MCU R5 内核、请参阅表 4-147。 TRM 中的 MCAN 硬件请求以了解详细信息。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    感谢您的澄清、客户将其添加到其驱动程序实施中需要什么? 我们是否有有关如何执行此操作的指南?

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    这意味着客户必须在其软件中执行 MAIN 域的 CAN、因为 MCU+SDK 不支持这一点、您将无法在 syscfg 中配置相同的内容并生成代码、配置将包括:时钟配置、pinmux、位时序配置、中断配置和其他基本配置。

    此致、

    会面。