This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:导出模型后、PC 仿真结果的一些层似乎有异常的量化因子

Guru**** 2481895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545048/tda4vh-q1-after-the-model-was-exported-some-layers-of-the-pc-simulation-results-appeared-to-have-abnormal-quantization-factors

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

我们发现模型导出后 PC 仿真结果的某些层似乎有异常的量化因子。

PC 模拟异常层如下所示:

PC 仿真结果与电路板端的实际输出之间的比较如下:

我们正在使用 TDA4VH。 我们的 TIDL 版本是 11_00_08。

亚当要求我把它上传到这个链接: tidrive.ext.ti.com/.../be82eaa2-15a4-499e-86cf-b0b09afca3a1  密码是:7_JuHpD2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongjao:

    链接出现乱码、因为它将转到错误的位置。  您能否重新输入链接?

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接是:tidrive.ext.ti.com/.../