工具/软件:
您好、TI 团队:
在我们的泊车机产品的高温运行测试期间、运行 EMMC HS400 时发生错误。
1、产品配置:SOC:TDA4VL21J5AALZRQ1
eMMC:Longsys FEMDME008G-A8A93
2、测试条件和问题再现方法:
我们将产品置于 85°C 的环境温度室中、并使其连续运行 30 至 60 分钟。 此时,芯片的表面温度达到 98 摄氏度左右。 eMMC 通信 HS400 速率下出现问题。 此问题再次发生的概率为 100%。
:异常情况时、SOC 日志如下所示:μ s

、在相同的测试条件下,我们使用了 Samsung 的 eMMC 部件 KLM8G1GEUF-B04Q ,没有问题。
3、eMMC 制造商 Longsys 使用逻辑分析仪在问题发生时捕获 CMD 和 Data0。

4、附加了 EMMC 数据读取信号的测试报告。 它包括来自 Longsys FEMDME008G-A8A93 和 Samsung KLM8G1GEUF-B04Q 的数据。
eMMC 制造商 Longsys 有两个问题 需要由 TI 团队回答:
问题 1: 关于 SOC 读取 DS 延迟调优、它是仅在上电启动期间执行 、还是根据温度和电压等变化实时调整?
问题 2: SOC 的 EMMC PHY 是否具有数字眼图功能? 在调优过程中、DS 延迟的偏移逐步执行、从而产生一组在 UI 时间范围内可用的 DE 延迟值。 这形成了数字眼图。
有关如何解决此问题的任何想法?