This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:在 Code Composer Studio 中进行交叉编译

Guru**** 2600015 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545251/codecomposer-cross-compilation-in-code-composer-studio

部件号:CODECOMPOSER
主题:TCAN4550EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

我将评估 TCAN4550EVM 并运行 Code Composer Studio 的示例程序。

https://dr-download.ti.com/software-development/driver-or-library/MD-zllkJ5TWxx/01.00.00.0B/sllc469b.zip

此程序使用 MSP430 来评估 TCAN4550EVM。

我想在不使用 MSP430 的情况下运行到 Raspberry Pi 5(AArch64 架构器件)。

这需要更改编译器并执行交叉编译。

示例工程使用了 MSP430 编译器、我需要切换到 GNU v9.2.1。 如何进行配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿克苏密山

    示例工程使用 MSP430 编译器、我需要切换到 GNU v9.2.1。 如何配置?

    无法将 MSP430 工程转换为 ARM 工程。 建议为您要使用的器件导入一个现有的工程。

    请注意、CCS 仅支持 TI 器件。

    谢谢你

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬  Ki:

    感谢您的答复。

    我知道 CCS 无法实现。

    我将探讨其他方法。

    此致、

    阿克苏密