This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何启用双 DSS DPI

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537451/tda4vm-how-to-enable-dual-dss-dpi

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

尊敬的专家:

我们打算使用双 DPI 从两组摄像头输出数据。

我  在 app_cfg_mcu2_0.h 文件中启用了 enable_dss_dual。

但是、从 enable_dss_dual 定义中的注释可以知道默认情况下会启用 HDMI 和 eDP。

因此、我想问是否有对双 DSS DPI 的支持。

如果可能、您能 帮 我如何修改 SDK 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    vision_apps 示例主要是 TI EVM 的参考代码。 app_dss_dual_display_defaults.c 当前有三个显示选项。 具体选项如下:

    您可以为定制电路板引用此代码。 我认为 HDMI 选项最接近您所需的值。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma:

    但是、在 appDssDualDisplayDefaultSetDefaultPrm 函数中、将为 DUAL_DISPLAY_PRM 定义两个 DISPLAY_TYPE。

    如果我为两者都选择 HDMI、则在 appDssDualDisplayDefaultInit 函数中、将为两个 DSS 对象分配相同的 ID。

    我想这应该导致一些冲突。

    也许我应该修改两种 HDMI 类型来定义两个不同的 ID。

    您能演示一下双 HDMI 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    我们提供的演示仅包含在 SDK 中的开箱即用示例。  您是正确的、将 HDMI 用于两个显示器会导致冲突、因为这些示例仅为 TI EVM 板创建。 可以参考 HDMI 流水线、因为 与其他两个 DISPLAY_TYPE 不同、输出应是 DPI 而不是 EDP 或 DSI。

    此致、

    Takuma