This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:申请 USB 主机工具以测试 TMS320C5517 EVM 上的 C5517 USB 示例

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537554/tms320c5517-request-for-usb-host-tool-for-testing-c5517-usb-examples-on-tms320c5517-evm

部件号:TMS320C5517


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

目前、我正在使用 TMS320C5517 EVM、并使用 C5517 USB 软件包中提供的示例项目(例如 WINUSB、HID、MSC 示例)来评估 USB 功能。

在这些示例的文档中、提到需要一个主机端 USB 测试工具来验证和测试 USB 器件功能。 但是、我无法在软件包或相关资源中找到此主机工具。

您可以提供 USB 主机工具或引导我找到可以下载的位置吗? 这将帮助我全面测试和验证 USB 示例实现。

感谢您的支持。

此致、
Eswar Badri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eswar:

    我们用于为以下示例提供 USB 主机工具:

    CSL_USB_PollExample

    CSL_USB_IsocronouosPollExample

    CSL_USB_DmaExample

    CSL_USB_IntcExample

    但是、由于许可问题、这些工具不再可用。

    其余示例不需要 USB 主机工具、因为 Windows 直接支持这些 USB 类 (MSC、CDC、HID 和 WinUSB)。

    此致、

    Ming  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    感谢您对 USB 主机工具及其许可状态的澄清。

    我目前正在使用 CSL_USB_WinUSB_Example 5517 EVM 上。 在示例文档中、提到了名为的 USB 主机测试工具 WinUsbTest.exe 、这是通过基于 GUI 的界面验证示例功能所必需的。 测试程序是指通过 USB 设备 GUID (9f543223-cede-4fa3-b376-a25ce9a30e74) 连接、检测设备状态以及使用视觉反馈运行映像测试等操作。

    请告知我在哪里可以获得副本 WinUsbTest.exe 或者、是否有其他方法或更新的工具可用于测试此示例?

    感谢您的支持。

    此致、
    Eswa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eswar:

    这是 WinUsbTest.exe 包。

    e2e.ti.com/.../WinUsbTest.exe.zip

    此致、

    Ming