This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:无法采购 P87334ERHDRQ1

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537851/am68a-not-able-to-procure-p87334erhdrq1

部件号:AM68A


工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在设计基于 AM648A 参考设计的定制板、其中使用 P87334ERHDRQ1 PMIC。

很遗憾、我无法采购 P87334ERHDRQ1 而增加。

我想知道是否可以使用 LP87334DRHDR 作为直接替代产品。

从数据表中可以看出、两个器件似乎引脚对引脚兼容且具有相同的电气特性。 我知道 Q1 版本可能通过 AEC-Q100 认证并采用更大的卷带封装、但我的设计没有汽车合规性要求。

请确认:

  1. 二者之间是否有任何功能差异或电气差异 P87334ERHDRQ1 LP87334DRHDR
  2. 使用是否存在任何风险 LP87334DRHDR 来代替 P87334ERHDRQ1 定制板的开发套件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohith、  

    P87334ERHDRQ1  是预量产器件型号、已发布器件型号应为 LP87334ERHDR (非汽车)。

    LP87334ERHDR  是推荐用于 AM68x 的 PMIC、本应用手册中提供了更多信息:

    采用 LP87334E PMIC 且适用于工业应用的 AM68x 处理器电源解决方案

    1. E 和 D 版本将针对输出轨具有不同的预编程电压电平和时序序列。  
    E 版本的设置针对 AM68x 电压 和时序要求进行了优化。  

    有关特定设置的更多信息、请参阅其各自的 TRM:

    LP87334E 技术参考手册

    LP87334D 技术参考手册

    2.如果您能够在每次下电上电时使用 I2C 调整-D 的寄存器设置、则可以使用-D。  
    否则、建议坚持使用具有与 AM68x 兼容的预编程默认设置的-E 版本。

    希望这有助于澄清问题、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、  
    Sarah