This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:GPIO 开漏设置

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM572X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536168/am5708-gpio-open-drain-setting

部件号:AM5708
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM572X

工具/软件:

GPIO 可设置为上拉或下拉、但可以设置为开漏吗?

我是否必须设置外部开漏电路?

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于美国节假日、预计回复会延迟。

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamada-San、

    GPIO 使用 LVCMOS 推挽缓冲器、没有开漏模式。 我可以问您为什么需要开漏模式吗?

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark-san:

    感谢您发送编修。

    例如、我们连接一个 LED。

    由于+5V 将连接到 LED、因此需要开漏。

    其他公司的 MCU 允许推挽和开漏设置。

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamada-San、

    我明白。 在这种情况下、我相信您需要设置外部开漏电路。

    这是 TMDSEVM572X EVM 原理图的示例片段。

    谢谢。此致、
    标记