This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM69:CAN'从 SD 卡进行的 t boot:在 WAIT_FOR_bb 中超时:STATUS=1000

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536417/sk-am69-can-t-boot-from-sd-card-timed-out-in-wait_for_bb-status-1000

器件型号:SK-AM69


工具/软件:

您好:

我有一个 SK-AM69、我已经用它进行开发了大约一个月。
我从该板上的 SD 卡启动正常。

从今天上午开始、我似乎无法再启动、U-Boot 会投诉 SD 卡:

=> mmc dev 1
Timed out in wait_for_bb: status=1000
Timed out in wait_for_bb: status=1000
Timed out in wait_for_bb: status=1000
pca953x gpio@21: Error reading output register


如果我们让电路板在 Linux 上启动、我们可以看到:
[    3.312685] Waiting for root device PARTUUID=076c4a2a-02...
[   13.413235] platform 4fb0000.mmc: deferred probe pending: platform: supplier regulator-sd not ready
[   13.422273] platform regulator-sd: deferred probe pending: platform: supplier 3-0021 not ready


这使用 https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM69#downloads 上的 SDK 版本 (版本:11.00.10.01)  

我一直使用以下电源超过一个月: https://urban-factory.com/en/computer-ac-adapter/1173-chargeur-secteur-gan-usb-c-eco-concu-65w-3760170882147.html (它是一个 65 瓦)。

请注意、我可以在没有外设的情况下重现问题。 我已插入:

  • SD 卡 作为 引导介质
  • 使用 USB-C 供电
  • 用于日志的 UART


启动时 LD4 LED 为绿色。
我可以使用多个 SD 卡重现此问题。 我尝试了以下方法(均来自 SanDisk):


我还附加了完整引导日志: e2e.ti.com/.../boot_5F00_log_5F00_am69_5F00_sk_5F00_sdk.txt

这是已知问题吗? 我的电路板是否已损坏、应该更换?
提前感谢您的帮助。

Mattijs Korpershoek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还看到我无法在 WKUP_I2C0 总线上读取任何内容。
    从 U-Boot:  

    => i2c bus
    Bus 0:  i2c@42120000
    Bus 4:  i2c@40b00000
    Bus 5:  i2c@40b10000
    Bus 3:  i2c@2000000
       21: gpio@21, offset len 1, flags 0
    Bus 6:  i2c@2010000
       21: gpio@21, offset len 1, flags 0
    => i2c dev 3
    Setting bus to 3
    Timed out in wait_for_bb: status=1000
    Timed out in wait_for_bb: status=1000
    => i2c probe         
    Valid chip addresses:Timed out in wait_for_bb: status=1000
    Timed out in wait_for_bb: status=1000                                                                                                                          
    Timed out in wait_for_bb: status=1000
    Timed out in wait_for_bb: status=1000
    Timed out in wait_for_bb: status=1000
    [...] // snip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mattijs:

    • 您是否对代码进行了任何软件更改、或者是否使用 SDK 中提供的默认引导二进制文件?
      • 如果是、您能否提供您所做的更改。
    • 此外、您能否提及您所做的硬件更改(如果有)?

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    我 主要处理自定义映像 (AutoSD、请参阅: https://sigs.centos.org/automotive/provisioning/flashing-texas-instruments/)。

    但是、此问题是在默认 SDK 映像上未经任何修改而重现的。

    在硬件方面、我将默认 CPU 风扇更改为噪音较小的风扇 (https://noctua.at/en/nf-a4x10-flx)

    我还可以确认、使用相同的图像时、它在其他电路板上工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mattijs:

    您能否切换到您使用的默认风扇(基本上是您最初使用的默认硬件)并尝试使用这些图像。

    如果它无法正常工作、那么它主要是电路板问题、因为它在其他电路板上工作正常。 更换 CPU 风扇时可能出现问题。

    我也可以确认、使用相同的图像、它在另一个电路板上工作正常。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“567772" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536417/sk-am69-can-t-boot-from-sd-card-timed-out-in-wait_for_bb-status-1000/5912631 #5912631“]

    您能否切换到您使用的默认风扇(基本上是您最初使用的默认硬件)并尝试使用这些图像。

    [/报价]

    使用默认风扇时、我会重现相同的问题。

    如果它无法正常工作、那么这主要是电路板问题、因为它在其他电路板上运行正常。 更换 CPU 风扇时可能出现问题。

    我不确定更换 CPU 风扇会导致问题。 3 周前、我更换了默认风扇、此后一直使用该板。 一切都完美的工作,直到最后星期五(7 月 4 日)。

    在任何情况下、如果您怀疑这是电路板问题(硬件缺陷)、我认为我们可以将该问题视为已解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maatijs:

    是的,那么它是一个板问题 Mattijs。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主板已于  2024-09 年购买、我注意到问题出现在主板上的那一天。

    您认为我可以在保修期内更换主板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maatijs:

    我已将此通知处理委员会相关问题的专家。 提前感谢您的耐心。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉 — 但我们在初次使用后不提供任何主板保修。  各种元件可能造成损坏(ESD 事件,电源浪涌等)