This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:HDMI 作为 AM62P Android 15 上的默认输出、如果未连接 HDMI、则会导致无限复位

Guru**** 2478345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533708/am62p-hdmi-as-default-output-on-am62p-android-15-causing-infinite-resets-if-not-hdmi-connected

部件号:AM62P


工具/软件:

您好、AM62P Champ!

我们观察到 、运行 Android 15 的 AM62P 电路板默认为 HDMI 输出。 当我们不插入 HDMI 电缆时、器件会进入无限复位环路。

我们询问这种行为是否正常。

您能告诉我们如何解决重置问题吗?

谢谢。

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    Android 启动时必须具有显示连接。

    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    不会出现该行为、问题是由于未连接屏幕时 DRM hwc 崩溃。  

    此问题已在上游修复、要获取更新、您需要更新 DRM_hwcomposer 并重新编译 BSP。

    从 Android 树的根目录中,您可以转到“external/DRM_hwcomposer"并“并手动查看此提交: df1816f6580ee6bfadcf42962d92d1a1d7583ac0

    请告诉我这是否有效。

    此致、

    马克西姆