This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:AM6421 - OSPI BOOT - Bootloader_socCpuResetRelease:873:A530-1 的 CPU 上电失败。某些测试失败!!

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536259/am6421-am6421---ospi-boot---bootloader_soccpuresetrelease-873-cpu-power-on-failed-for-a530-1-some-tests-have-failed

器件型号:AM6421


工具/软件:

您好:

我们已经使用 TI 的 AM6421BSFGHAALV 处理器设计了一个定制电路板。 我们能够通过 UART 成功引导它。

但当我们尝试通过 OSPI 引导时、我们收到以下错误:

bootloader_soccpuResetRelease:873:A530-1 的 CPU 开机失败某些测试失败!!

我们尝试了研究 TRM、但所有引导模式设置似乎都可以正常进行。 您可以在这里提供帮助吗?

此致、

Nikhil Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    由于您已尝试通过 OSPI 进行引导、因此定制电路板上的串行 NOR 或串行 NAND 闪存必须有效使用。

    请告诉我闪存器件。

    除此之外、请尝试从以下指南中获取闪存配置、稍后我会告诉您后续步骤。

    自定义闪存支持指南如下:  https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/11_00_00_15/exports/docs/api_guide_am64x/CUSTOM_FLASH_SUPPORT_GUIDE.html

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    感谢您的快速答复。

    OSPI 器件型号 S28HS512TGABHM010

    同时、我还会查看定制闪存支持指南。

    此致、

    Nikhil Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“595318" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536259/am6421-am6421---ospi-boot---bootloader_soccpuresetrelease-873-cpu-power-on-failed-for-a530-1-some-tests-have-failed/5908476 #5908476“]OSPI 器件型号 S28HS512TGABHM010  

    看起来这是默认的 OSPI 闪存器件、也位于 AM64x TI EVM 上。

    我来查看数据表和确切的闪存器件名称、以进行确认。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、它与 AM64x TI EVM 上使用的器件相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我也查看了闪存数据表和 OSPI 引导模式说明。

    在我们继续进行特定的引导模式之前、最好只描述“特定引导模式如何进行引导“。

    在这种情况下、OSPI 引导模式有以下说明:

    我们看到闪存数据表中没有提到 0x8B 任何命令、因此不支持此引导模式。


    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    我正在检查这个。 将尽快更新您。

    谢谢您、

    Nikhil Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    感谢您的更新。

    期待您的及时回复。

    谢谢、

    Vaibhav