This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:环形加速器基本功能测试、包括错误测试

Guru**** 2422490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537888/tda4vh-q1-ring-accelerator-basic-functionality-testing-including-error-test

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

执行文档 SFFS462_J784S4_TDA4AP_TDA4VP_TDA4AH_TDA4VH_SafetyManual_v0.99.pdf 中的以下要求。 应遵循哪些步骤、是否有必要与另一个模块互动?

RA1 — 包括错误测试在内的基本功能软件测试  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anup、

    我们请您就此与我们当地的支持团队联系。 他们将能够在这方面为您提供帮助。

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    如何与本地支持团队取得联系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anup:

    请与 Shashank Kulkarni 联系以了解此 E2E。

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anup:

    我已通过电子邮件与您联系。 我们使用该信道。

    此致、

    Shashank