This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:显示设置

Guru**** 2422510 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537546/sk-am62p-lp-display-setup

器件型号:SK-AM62P-LP
主题: AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们已准备好购买该评估板、但需要弄清楚 MIPI DSI 和 LVDS 的连接。

RPI 显示连接器引脚排列与  SK-AM62P-LP (J25) 不同。

您能否告诉我们任何可用的解决方案都已准备就绪、或者您能否分享测试设置来帮助我们更多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi Krishna、

    感谢您的查询。

    请参阅随附的内容。

    是的、我们支持 RPI DSI 面板 (in.element14.com/.../4566407 、对于客户查询、RPI 连接器引脚排列(22 引脚)与 am62p(15 引脚)不同、因此我们使用计算模块

    https://robu.in/product/waveshare-compute-module-dsi-display-adapter-22pin-to-15pin/?gad_source=1&gad_campaignid=17427802703&gclid=CjwKCAjwg7PDBhBxEiwAf1CVuyxMLdD4bBDIKqI_tsx-EjVJOm4omd1ICNB2fVIWLO4V6j_lABiN7hoCFG4QAvD_BwE

    可将 22 引脚转换为 15 引脚、从而与 62p 兼容

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的快速响应,

    您能否确认我们是否需要同时购买显示和 RPI 模块或如何购买?

    我观察到 AM62P 是 22 引脚 DSI 连接器、可以重新确认、附加图像以供参考。

    如果可能、您可以共享测试设置图像或方框图。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi Krishna、

    谢谢你。

    [引述 userid=“661670" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537546/sk-am62p-lp-display-setup/5914900 #5914900“]

    您能否确认我们是否需要同时购买显示和 RPI 模块或如何购买?

    我观察到 AM62P 是 22 引脚 DSI 连接器、可以重新确认、附加图像以供参考。

    [/报价]

    我不理解您的查询。

    请详细说明。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi Krishna、

    请参阅以下内容  

    您将需要 DSI 显示和转换器板进行连接。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我说 SK-AM62P-LP 上的连接器是 22 引脚连接器 (J25)、

    现在弄清楚了、J25(22 引脚)需要与转换器板连接才能与 RPI 显示相连接。

    感谢您的答复。

    此致

    Vamsi Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi Krishna、

    感谢您发送编修。

    此致、

    Sreenivasa.