This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:无法在 TDA4AEN 的器件树中找到 PMIC 配置 (J722S 10.0 SDK)

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536432/j722sxh01evm-unable-to-find-pmic-configuration-in-device-tree-of-tda4aen-j722s-10-0-sdk

器件型号:J722SXH01EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65223TPS65224

工具/软件:

大家好、团队

如何在 u-boot 中配置 PMIC (TPS65223) 对于 TDA4AEN (J722S 10.0 SDK)、我无法找到 PMIC (TPS65223) 的任何器件树条目。

谢谢、此致

Prathyusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prathyusha、

    PMIC 的用例是什么? 在内部与团队核实之前、我想了解这一要求。  

    此致、

    Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keerthy

    实际上、我想在使用 J722S Soc 的定制电路板上使用 PMIC 配置。 因此、我想知道如何 在 U-Boot 中为 TDA4AEN (J722S 10.0 SDK) 配置 PMIC (TPS65223)、但我无法找到 PMIC (TPS65223) 的任何器件树条目。  

    谢谢、此致

    Prathyusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prathyusha:

    我再次检查、U-Boot 中没有软件支持。 我想知道您想以 PMIC 为基准进行编程的对象是什么?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keerthy

    通常、PMIC 配置在器件树中、但在 U-Boot 中、 对于 TDA4AEN (J722S 10.0 SDK) 。此处、PMIC 配置的硬件 IC 为  TPS65223。我 从数据表中获得了此信息(即 PMIC 硬件 IC 为 TPS65223)。 但我无法 在与 PMIC 相关的任何器件树中找到 TPS65223、您能帮我解决这个问题。 请指出在 PMIC 器件树中可以找到 TPS65223 的位置。

    如果 TPS65223 不是 PMIC 的合适硬件 IC、那么为 PMIC 配置的硬件 IC 是什么?

    谢谢、此致

    Prathyusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prathyusha、

    如果 TPS65223 不是适用于 PMIC 的硬件 IC、则为 PMIC
    配置的硬件 IC 是什么

    DTS/上游/ src /arm64/ti/k3-j722s-evm.dts

    TPS65224 有一些参考文献。

    - Keerthy