This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:在将 eMMC 焊接到生产板之前、是否有方法将 Linux 映像刷写到 eMMC 中?

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537537/dra821u-q1-is-there-a-way-to-flash-linux-image-into-emmc-before-soldering-emmc-to-production-board

器件型号:DRA821U-Q1


工具/软件:

我们计划构建上面带有 DRA821-Q1 和 eMMC 的电路板、是否可以将 Linux 映像预编程到 eMMC 中?

我们如何在制造过程中对 eMMC 进行编程? 我们仍然需要使用 USB DFU?

谢谢

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    我们如何在制造过程中对 eMMC 进行编程? 我们仍需要使用 USB DFU?

    实际上、我们对此没有任何想法、因为我们对此没有支持。 但是、我强烈建议与 eMMC IP 供应商进行讨论、因为他们可能具有刷写所需的工具。

    此致

    Gokul