This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62P:TI ARM Clang 转 Arm GCC

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537301/processor-sdk-am62p-ti-arm-clang-to-arm-gcc

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62P
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们的旧工程始终使用 GCC 构建、包括一些第三方库。 现在、我们将过渡到 TI AM62P 处理器、其默认为 TI Arm Clang。 然而、由于上述原因、采用 TI Arm Clang 将具有一定的挑战性。

从一些在线文章、文档和论坛中可以看出、改用 Arm GCC 编译和链接 AM62Px R 内核是可行的。 我想进一步探索此选项、以获得更深入的理解。

选择 Arm GCC 有哪些潜在的缺点?

 - TI Arm Clang 优化已经提到,但没有详细的解释。

 -我们使用 GDB 来解析一些调试信息,从 TI 生成的调试信息是否也兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moon、

    [引述 userid=“415011" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537301/processor-sdk-am62p-ti-arm-clang-to-arm-gcc

    选择 Arm GCC 有哪些潜在的缺点?

    [/报价]

    TI 不支持使用 GCC 编译器对 AM62Px 器件进行 Cortex R5F 开发、并且尚未对其进行测试。 因此、您需要自行分析缺点和性能挑战。

    [引用 userid=“415011" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537301/processor-sdk-am62p-ti-arm-clang-to-arm-gcc ]本文提到了 TI Arm Clang 优化、但没有详细说明。

    请参阅  TI-ARM-CLANG 文档、从而更深入地了解 TI Arm 编译器。

    我们用于使用 GDB 解析一些调试信息、从 TI 生成的调试信息是否也兼容?

    可以使用编译器随附的目标文件实用程序。 请参阅  obj-utilities 以了解详细信息。  

    此致、

    Tushar