This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:McASP:如何使用 uo-DMA 模式?

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534414/tda4vm-mcasp-how-to-use-uo-dma-mode

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

您好 TI 专家

SDK:0902 和 0806

在当前的 McASP 演示中、使用 DMA+中断来发送或接收数据。 是否有办法使用中断+轮询? 是否有相关的演示?

此致
Eason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eason:

    中断+轮询是什么意思? 它们是互斥的。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared

    中断+轮询是什么意思? 它们是互斥的。

    抱歉、我表达了错误。 我想知道是否有一种不需要中断和 DMA 的方法、我想使用轮询。


    此致
    Eason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eason:

    您能否发送指向您所指演示的链接?

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared

    您能否发送指向您所指演示的链接?

    pdk_jacinto_08_06_00_31/packages/ti/drv/McASP/Example/audioSample_main.c src

    此致
    Eason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eason:

    下面我来看看 PDK 代码。 dmautils 中可能有一个设置、用于在中断和轮询之间进行选择。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared

    让我看看 PDK 代码。 dmautils 中可能有一个设置、用于在中断和轮询之间进行选择。

    此上的任何更新?

    此致
    Eason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eason:

    您可以在 McASP_DMA.c 中更改 MCASP DMA 的 eventMode

    您是否有理由更喜欢使用轮询中断?

    此致、
    Jared