This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:【紧急】:4 端口以太网通信的处理器功能所需的澄清

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536728/am6548-urgent-clarification-required-on-processor-capability-for-4-port-ethernet-communication

器件型号:AM6548


工具/软件:

我们需要使用以太网协议与 AM6548 处理器上的四种不同以太网连接进行通信。

我们的要求是 2 选 2 系统、其中第一个和第二个处理器(基础处理器)连接到第三个处理器。 第三个处理器在内部通过以太网通信连接到两个基础处理器。

我们正在评估使用的可行性 CPSW2G(2 端口以太网交换机) 上提供 AM6548 处理器 与之建立通信 两个外部处理器(处理器 A 和处理器 B)

具体而言、我们想澄清:

precedesystems1-my.sharepoint.com/.../Ea14HOcOrPNKkU908W9gYZUBgJ8ARcXYe_trqZDsud_3Ug

  • 是否可以使用 CPSW2G 接口将处理器 A 和处理器 B 同时连接到处理器 C、以便处理器 C 通过 CPSW2G 通过以太网与 A 和 B 通信?

  • 对于多个外部连接、使用 CPSW2G 时是否存在任何硬件或软件限制?

期待您的指导。

上述处理器能否满足此要求而不会出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ekanthalingam:

    遗憾的是、从这个规模来看、预计无法使用 CPSW-2G 直接在处理器之间建立通信。 由于 CPSW 2G 有一个 hostPort 和一个 MacPort、因此一次只能连接到一个处理器。 因此、通过必要的连接、我们可以使用 CPSW-2G 与 ICSS 在 2 个处理器之间建立以太网通信。 但是、由于 CPSW-2G 只有一个暴露的端口、因此设备不可能有两个暴露的以太网端口。 而且、不可能使用 CPSW-2G 的单个实例在多个处理器之间建立通信

    但看一下您分享的图像、我想了解以下内容:  

    • 处理器 C 也是网络中的生产者/使用者吗? 还是将充当内部处理器与外部通信之间的媒介?
    • 是否应该像在单独的网络中一样在单独的以太网端口中执行 E1 和 E2? 或者一根以太网电缆是否足以满足您的要求?

    请分享有关系统中预期流量类型的任何其他详细信息、以便我们可以尝试为此提出解决方案。

    谢谢。此致、
    Teja。