工具/软件:
你(们)好
我在 TIDL(编译后)遇到了一些问题、 关于 从 TIDL 传递到 MMALIB 的特定参数、是否有任何工具可以提取传递到每一层的信息、例如 MMALIB 中每一层的测试用例? 如下所示:
....................................................................................
我想知道之前准备好的所有参数都传递到每一层。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你(们)好
我在 TIDL(编译后)遇到了一些问题、 关于 从 TIDL 传递到 MMALIB 的特定参数、是否有任何工具可以提取传递到每一层的信息、例如 MMALIB 中每一层的测试用例? 如下所示:
尊敬的 Khoi:
如果问题特定于从 TIDL 传递到 MMALIB 的参数、则没有用于检测此信息的工具或方法。 但是、听起来您是在执行不同的图层参数之后。 请查看 https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/master/docs/tidl_osr_debug.md 的 graphviz 部分 以获取调试指南。 将鼠标悬停在生成的 SVG 中的图层上将提供有关图层参数的信息(悬停可能不适用于所有 SVG 查看器、它在 Chrome 浏览器中工作)。
您可能还需要发布您看到的特定错误。
此致、
Will
尊敬的 Will:
对于该信息、当前处理自定义模型的 IM 应遵循 主 TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/docs/custom_model_evaluation.md 中的本指南 edgeai-tidl-tools·。 当我在 model_configs.py 中添加一个新的模型配置、并通过以下命令进行构建:
python3 ./tflrt_delegate.py -d -m cl-tfl-custom
我的自定义工件模型中没有显示任何内容。 是的和我的模型是.tflite 扩展,它训练只有一层。 我做错了还是错过了什么??