工具/软件:
您好、
我们的产品使用 am6442、并在 CPSW RMII 模式下配置 eth0 和 eth1。
我们希望使用网线连接 eth0 和 eth1、然后执行环回测试、以确认 eth0 和 eth1 的硬件是否正常。
网络配置如下所示:
eth0:192.168.10.1/24
eth1:192.168.10.2/24
然后、“ping -i eth0 192.168.10.2“或“ping -i eth1 192.168.10.1“都会失败(无法接收任何内容)。
我发现一些信息说、CPSW 的硬件不支持这样的环回测试。
如果 CPSW 上的 eth0 和 ICSSG 上的 eth1、环回测试可以运行、但 CPSW 上的 eth0 和 eth1 都无法运行。
是真的吗?