This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:DSS 应该在 J721E SDK 中的 RTOS 或 Linux 端处理?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537274/tda4vm-should-dss-be-handled-on-rtos-or-linux-side-in-j721e-sdk

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

我正在使用 J721E 上的 Processor SDK RTOS v11.0.0.6 需要澄清显示流水线。

是否应该从 RTOS 端还是 Linux 端配置和处理显示子系统 (DSS)?

在我们的设置中、我们希望使用 DSS 将帧呈现到显示面板。 我们正在使用中的组件vision_apps、并希望了解最佳实践:

  • 是否应从 RTOS 初始化和控制 DSS(例如,通过 R5F 固件)?

  • 还是应该使用 DRM/KMS 或 Wayland 从 Linux 端处理它?

请指导我们了解推荐的方法、尤其是考虑典型的 Processor SDK 示例。

提前感谢、
Pooja.