This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:RTOS 支持的内核

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537492/processor-sdk-j722s-supported-core-for-rtos

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S


工具/软件:

您好、

我正在查看 TDA4VEN 的 Processor SDK RTOS。
根据如下所示的 MCU PLUS SDK 文档、这段内容描述了“欢迎使用 J722S 的 MCU+ SDK。 此 SDK 包含用于为 ARM R5F、ARM A53、TI C75 和相关外设开发基于 RTOS 和非 RTOS 的应用程序的示例、库和工具。“  
https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j722s/11_00_00_06/exports/docs/mcu_plus_sdk_j722s_11_00_00_12/docs/api_guide_j722s/index.html

但是、当我查看 SDK 本身时、FreeRTOS.h 仅位于 C7x 和 R5 文件夹。

上述描述为“RTOS for ARM A53“的信息是否正确?

此致、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    但是、当我检查 SDK 本身时、FreeRTOS.h 仅位于 C7x 和 R5 文件夹中。

    您的观察结果是正确的。

    上面有“RTOS for ARM A53“正确描述的信息?

    目前、具有 MCU+ SDK 的 ARM A53 没有太多支持。 该语句是编写的、因为存在一些库和工具、例如 DPL(驱动程序移植层)、这些库和工具已实现、用于为 ARM A53 运行基于非 RTOS 的应用程序。 但是、您是正确的、在 Arm A53 上不支持 FreeRTOS。

    谢谢、

    Neehar