This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:AVM 是否支持 3M 或以上的摄像头镜头?

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494650/tda4vm-does-avm-support-3m-or-above-camera-lenses

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

PROCESSOR-SDK-RTOS J721E
版本:10.01.00.04

SDK:TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j721e-EVM-10_01_00_04

尊敬的 TI 成员:

我们正在基于 Vision_app 应用程序开发 AI AVM 系统。
1. AVM 是否支持四个 3M 或以上的相机镜头? 是否存在最大限值?
2.我们尝试在校准工具上使用 3M 校准图像,但生成校准文件时,该工具将始终处于处理状态,不会出现错误消息,文件无法生成。 是否有需要修改或记录的内容? (当然,使用 1M 校准图像没有问题)
3.此外,我们希望定制校准工具。 您能否提供源代码?
谢谢!

此致、

珀西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Percy、

    团队中的一部分今天已不在办公室。 因此、请希望响应会延迟。

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    好的。 感谢您的快速答复。  

    此致、

    珀西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Percy:

    此 演示已 通过 2MP 摄像头验证、需要进行更改才能支持 3MP 摄像头。 我会让我的朋友 Sarabesh Srinivasan 帮助您更改 300 万像素摄像头输入。  

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    感谢您的反馈。 期待您的朋友 Sarabesh 的帮助。
    此外、您是否对第二个和第三个问题有任何建议?
    感谢你的帮助。

    此致、

    珀西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Percy:

    对于所有这些问题、Sarabesh 都会为您提供帮助  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 成员:

    任何更新?? 谢谢。

    此致、

    珀西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    我仍然没有收到 Sarabesh 提供的任何信息

    您能否就这些问题提供帮助?

    如果您有任何建议、请告诉我。 谢谢。

    此致、

    珀西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Percy:

    很遗憾、我在这里无法提供帮助。 让我们在这里等待 Sarabesh 来帮助您。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Percy:  

    对延迟表示歉意、我不熟悉校准工具、我在内部联系了解如何为 3M 进行这些修改。 3M 应该工作,但有几个参数需要修改,如输入纹理大小。 我将提供更新。

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarabesh:

    感谢您的反馈。 正在等待更新。

    由于我们需要为客户定制流程、您能否提供校准工具的源代码? 谢谢。

    此致、

    珀西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Percy:  

    是、您可以在以下位置找到有关环视校准工具的文档: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/group_apps_srv_demos_app_srv_calibration.html

    校准工具应用的源代码位于以下位置: vision_apps/apps/srv_demos/app_srv_calibration

    谢谢您、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarabesh:

    感谢您的答复。

    此校准工具在 TDA4 上实现和执行。 但您提供了另一个工具来在计算机上执行校准并生成校准文件:vision_apps\tools\3D_calibration_tool\exe_out。
    该工具现在可以更好地满足客户对校准的要求。
    但我在软件包中找不到该工具的源代码。 我们需要为客户定制和简化此工具的接口和使用过程。 您能提供这个工具的源代码吗?

    除此之外、我们仍然需要 3M 摄像机镜头的贴片。 正在等待更新。

    感谢你的帮助。

    此致、

    珀西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Percy:  

    我不确定我们能否为您的 300 万像素摄像头配置提供补丁。 您要配置的具体分辨率是多少?

    内部查找以获取该源代码。 感谢您的耐心。

    此致、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarabesh:

    未来我们将使用 1920x1536 分辨率的摄像机镜头。 请帮助准备补丁。感谢您的帮助。

    此致、

    珀西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好珀西,我还在研究这个。 我在 6 月的大部分时间都不在办公室、我正在赶上/恢复我的门票。 感谢您的耐心。

    此致、
    Sarabesh S.