This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:在 SK-TDA4VM 上同时运行两个 YOLO 模型

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537354/sk-tda4vm-running-two-yolo-models-simultaneously-on-sk-tda4vm

器件型号:SK-TDA4VM


工具/软件:

您好:

我们将使用 SK-TDA4VM 构建双摄像头行车记录仪。 一个摄像头监控驾驶员(是否困倦,手机使用等)、另一个摄像头监控道路(车辆,行人等)。

我们计划部署两个单独的定制训练的 YOLO 模型、每个摄像头一个。

我们想问:

在 SK-TDA4VM 平台上同时运行两个不同的 YOLO 模型是否可行(每个模型都可实时处理来自单独摄像头的输入)?

更具体地说:

-设备是否可以同时处理两种模型的推理和可接受的性能?
-将两个检测任务合并为一个模型是否更有效,或者平台是否支持在专用内核上并行执行多个网络?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeynep:

    我不熟悉您  对“可接受“ 性能的定义、因此我无法明确回答您的问题。  要开始回答,我需要知道你正在寻找什么样的帧速率,你的模型有多复杂。  您可以简单地使用模型来确定这一点。  要对此进行测试、请使用一个帧运行模型、并通过将单个帧所需的毫秒数除以 1000 来计算帧速率、以获得近似的 FPS。   

    对于一个或两个模型、理论上一个模型的速度会更快一些(上下文切换更少)、但从开发角度来看、我建议从两个模型开始、以便简化操作并隔离调试。   

    此致、

    Chris