This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:显示 CPU 电源模式

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529182/am620-q1-display-cpu-power-mode

器件型号:AM620-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 技术支持团队:  

我们要显示它当前工作的 CPU 电源模式。  我们使用裸机编程方法。  

我们可以使用哪个 CPU 寄存器来获取 CPU 模式详细信息?  

此致、

Tejas Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejas:

    低功耗模式仅适用于运行 Linux 的 A53 内核。

    我们在 SDK 中不提供裸机低功耗模式。

    此致、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu:  

    有没有可用于 TI RTOS 的吗?

    此致、

    Tejas Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejas:

    低功耗模式仅在 Linux SDK 上可用。

    谢谢、

    Anshu