This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-PROCESSOR-SDK:CPU 深度睡眠支持

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534923/am62l-processor-sdk-cpu-deep-sleep-support

器件型号:AM62L-PROCESSOR-SDK


工具/软件:

尊敬的团队:  

由于我在第一个 SDK 版本中测试了深度睡眠模式,因此只有 RTC Ext 引脚被支持作为唤醒源。 并被告知在下一个版本中将添加其他唤醒源(如控制台 UART 支持)。
您能告诉我、此更新已在新版本中完成、还是仍在进行中?

此致、
Dheeraj K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:  

    任何人都可以确认这一点并告诉我吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    对延迟深表歉意。  

    包括 GPIO 和 UART 在内的菊花链 I/O 唤醒源将引入计划于 2025 年 9 月推出的 Linux SDK 11.1 中。

    谢谢、

    Anshu