This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:对 OSC1 的需求

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537198/am5708-the-need-for-osc1

部件号:AM5708


工具/软件:

我计划将 OSC0 连接到 20MHz 并成功。

我不太理解 OSC1 是必需的情况。

基本上、如果我不使用 MCASP 函数、是否可以不连接它?

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正确...如果不使用(例如)具有特殊频率要求的 McASP 或视频端口、则不需要 OSC1。

    此致、
    Kyle