This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3-Q1:设计建议/定制电路板硬件设计 — 与 AM62A3 EVK 电源电流管理相关的问题

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535904/am62a3-q1-design-recommendations-custom-board-hardware-design---queries-related-to-am62a3-evk-power-current-management

器件型号:AM62A3-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5141-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

目前、我们正在使用 AM62A34 处理器来定制设计汽车 DMS。

我们有关于 AM62A34 的电源配置的以下问题:

AM62A34 EVK 电源电流管理:

  • EVK 参考原理图显示 PD 控制器输出电流为 2483.17mA、这不足以直接为 AM62A34 处理器供电、因为根据 AM62A34 数据表、处理器需要高达 6.7A (VCC_core 为 6.5A、VDDR_CORE 为 0.2A)、如何使用降压 REG (3.3V) LM5141-Q1 增大该电流。在参考原理图中、降压 REG (3.3V) LM5141-Q1 显示 2133.913mA 输出电流为 8729.64mA。
  • 您能提供设计指南吗?

请查看功率电流图的波纹图。 感谢您对这些问题的反馈、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anil Pojari、

    感谢您的查询。

    我正在将查询分配给 Power Expert 以支持。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。 EVM 设计文件中的电源方框图仅显示估算的电流消耗。  我们通常不会比较特定 IC 上的输入和输出电流、而是比较输入和输出功率。 直流/直流稳压器的输出电流更高、但电压更低。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    是的、我知道输入和输出功率直流/直流转换器不同、我们无法 比较它 、但在 TI SoC AM62A34 中、根据数据表、该器件具有 6.5A 大电流的四核。 请允许我明确说明、SoC 连续电流是 6.5A 还是只是启动电流?  

    如何管理  LM5141-Q1 的损耗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    “6.5A"从何而来“从何而来? 您是否在原型板上测量此电流?  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AM62A64 SoC 数据表中提到的 6.5A

    仅供参考、此处的链接指向 AM62Ax 最大电流: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/Maximum-current-rating.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的澄清! 是的、6.5A 是 AM62 的最大 VDD_CORE 电流 A 在特定配置下(即 VDD_CORE = 0.75、四核、1250MHz 等)。 这些最大电流额定值是在最高温度和工艺角等最坏情况下指定的。  如果您针对最坏情况进行设计、则会产生 内核所需的功率为 4.875W (0.75V*6.5A)。 以下链接指向 AM62A 功耗估算工具、该工具还可以帮助估算特定用例的有功功耗: https://www.ti.com/tool/download/AM62A-PET-CALC。

    如果您对 前置稳压器有任何设计问题、我们建议在 LM5141-Q1 下单独提交 E2E。 该器件是降压控制器、最大电流额定值可能因所选外部 MOSFET 而异。  

    谢谢、

    Brenda