This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:处理器

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1532717/dra821u-processor

器件型号:DRA821U


工具/软件:

尊敬的团队:

PROC079E3D 上的 U13 引脚 14 连接网络名称“QSGMII_REFCLK",“,进入、进入 J10(引脚 19)、然后进入以太网 扩展板 (PROC080E2) J3(引脚 19)。 但从 J3 开始、该引脚没有转到任何位置、请确认。

谢谢、

Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的团队:

    请告诉我 以太网 扩展板 (PROC080E2) 是最新版本?

    谢谢、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确 — 四通道以太网扩展板不使用在基板上生成的参考时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    我认为在 DRA821U4 评估板中、“硬件复位“不可用。 是不是有必要的。

    如果进行硬件复位、哪个处理器引脚支持硬件复位? 请确认。

    谢谢、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否谈到了四路 Enet 扩展接口上的硬件复位?  RESET 为引脚 45。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在讨论处理器 (DRA821U4) 硬件复位引脚以及什么的处理器引脚编号?

    谢谢、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRA821 评估板确实包含处理器复位功能。  原理图中的网络名称是 MCU_PORz。