This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:SDK11.00

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534296/tda4vh-q1-sdk11-00

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

您好:

我们正在使用模型导入工具来生成板级模型文件 (SimpleBev_OD_io.bin 和 SimpleBev_OD_Net.bin)。

对于相同的 onnx 模型(包括网格样本层,如下图所示)、当我们导出 8 位模型时、仿真输出和电路板端输出结果都是正常的。  但是、当我们导出 16 位模型时、电路板端输出结果不正确。 如下图所示:

您能帮助检查哪里可能出错吗? (SDK 11.00 版)


所有相关数据和映像都放置在一个压缩包中、包括 tidl_config 文件、电路板端模型、onxx 模型、电路板端模型的输出结果以及与 onnx 输出的比较结果、模型仿真输出 结果以及与 onnx 输出的比较结果。

谢谢

e2e.ti.com/.../0630-128x128-8bit-extracted.zipe2e.ti.com/.../0630-128x128-16bit-extracted.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会 把这个分配给 Christina、 但我认为他们可能是 GridSample 的问题。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongyao:

    有一个新的预发行版 11_00_08_00 专门用于修复 GridSample 问题。 您能尝试一下 PC 仿真、并告诉我您是否有任何问题?  

    github.com/.../releases

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongyao:

    我尝试运行导入配置、遇到与读取输入跟踪相关的错误(.y 文件)。 您如何将迹线读作输入? InFileFormat = 2 读取压缩图像的文本文件列表。   

    此外、您给我的文件与所用的模型有两个不同的型号名称。 这些型号是否不同?

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    input_data.txt 位于  压缩包中、内容如下所示:

    ./../model_import/simplebev_od/Model/input /C7x/C7x_1_tidl_trace_0200_0001_0001_00001_00064_00024x00018.y Original_File ./../model_import/simplebev_od/Model/input、Original_File / C7x_1_tidl_trace_0018_0001_0001_00001_00001_00002x32768.y

    它们都是同一个型号、只是名称不同。

    0630 128x128 8 位 extracted.zip: 此压缩包包含正确的结果。 我们用 8 位导入了它。

    0630 128x128 16bit extracted.zip:此 压缩包包含 不正确的结果。我们用 16 位导入它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 在 11.00.08 中尝试了 c7x_mma_tidl、此版本的模型导入工具解决了这个问题。