This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:您是否有使用 CCS v9.3 的 TMS320C6657 双核运行(闪存引导,不具有 BIOS/SYS)示例项目?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1532666/tms320c6657-do-you-have-an-example-project-for-tms320c6657-dual-core-operation-flash-boot-without-bios-sys-using-ccs-v9-3

部件号:TMS320C6657
主题MATHLIB 中讨论的其他器件

工具/软件:

我尝试在没有 BIOS/SYS 的情况下使用双核操作。 当我从 CCS 运行/调试时、它可以正常工作、但当我将应用程序写入闪存并独立引导时、它不起作用。
https://github.com/rk4526/dualExampleC6657.git

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我会在一天内检查并回复您。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您能否共享工程中使用的链接器文件?实际代码位置和发布地址似乎不匹配。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /********************************************************************************************
    *版权所有 (c) 2011 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com
    *
    *重新分发和使用源代码和二进制格式,无论有无
    *允许修改,前提是满足以下条件
    *符合:
    *
    *源代码的重新分发必须保留上述版权
    *声明、本条件列表和以下免责声明。
    *
    *二进制形式的再发行必须复制上述版权
    *声明、本条件列表和中的下述免责声明
    *随附的文档和/或其他材料
    *分发。
    *
    *既不是 Texas Instruments 公司的名称,也不是公司的名称
    *其贡献者可用于认可或推广衍生产品
    *未经事先书面许可,从本软件下载。
    *
    *本软件由版权持有者和贡献者提供
    “按现状“和“按可得到“的基础提供的任何明示或暗示的保证,包括但不限于
    仅限于对适销性和适用性的暗示保证
    *不承认特定目的。 在任何情况下均不得使用版权
    *所有者或贡献者对任何直接、间接、附带、
    *特殊、惩戒性或后果性损害(包括但不包括
    不会侵犯任何第三者对该物品享有的物权,或版权、专利、商标、商业秘密或其他知识产权;
    *数据,或利润;或业务中断)然而引起和任何
    *责任理论,无论是在合同,严格责任,还是 TORT
    *(包括疏忽或其他)在使用中以任何方式产生
    *本软件,即使被告知可能发生此类损坏。
    *
    ************************************************************************************** /
    /*
    *链接器命令文件
    *
    */

    -c
    -heap 0x40000
    -stack 0x10000


    -l ti/DSPLIB/lib/DSPLIB.lib
    -l ti/DSPLIB/lib/DSPLIB_Cn.lib
    -l ti/mathlib/lib/mathlib.lib

    移动数据

    L1PSRAM (rwx):org = 0x00E00000、len = 0x0007FFF // L1PSRAM
    L1DSRAM (rwx):org = 0x00F00000、len = 0x0007FFF // L1DSRAM
    L2SRAM (rwx):org = 0x1800000、len = 0x080000 /*my testing*/
    L2SRAM_2 (rwx):org = 0x11800000、len = 0x080000
    RUNMEM (RWX):org = 0x0820000、len = 0x01000000
    uPP (rwx): org = 0x0c000000、len = 0x800
    MSMCSRAM (rwx):org = 0x0c001000、len = 0x00FF000

    }
    很重要

    .kernel:{
    DSPLIB*<*.o*>(.text:optimized){ size (_kernel_size)}
    }加载> MSMCSRAM

    .text:load >> MSMCSRAM
    .text:touch:load >> MSMCSRAM

    platform_lib:load > MSMCSRAM

    组 (NEAR_DP)

    .neardata
    .rodata
    .bss
    } LOAD > MSMCSRAM

    .init_array:load >> MSMCSRAM
    .far:load >> MSMCSRAM
    .fardata:load >> MSMCSRAM
    .neardata 加载>> MSMCSRAM
    .rodata load >> MSMCSRAM
    .data:Load >> MSMCSRAM
    .switch:load >> MSMCSRAM
    .stack:load > MSMCSRAM
    .args:load > MSMCSRAM align = 0x4、fill = 0{_argsize = 0x200;}
    .sysmem:load > MSMCSRAM
    .cinit:LOAD > MSMCSRAM
    .const:load > MSMCSRAM start (const_start) size (const_size)
    .pinit:load > MSMCSRAM
    .cio:load >> MSMCSRAM
    .csl_vect:load > MSMCSRAM
    xdc.meta:load >> MSMCSRAM、type = copy
    //.sharedPacket > MSMCSRAM
    .sharedPacket align (4096):{}> MSMCSRAM
    .boot_load >> MSMCSRAM
    Platform_lib > MSMCSRAM

    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    在释放内核之前、core1 的应用代码未从闪存复制到 RAM。 我认为引导加载程序不会在独立模式下处理此传输。 您是否可以尝试添加一个内存块和段、将 core1 的启动代码放置在已知位置 (0x00880000)?

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确吗?

    /* core1_linker.cmd(针对双核引导进行了修改)*/
    -c
    -heap 0x40000
    -stack 0x10000

    移动数据

    L1PSRAM (rwx):org = 0x00E00000、len = 0x0007FFF
    L1DSRAM (rwx):org = 0x00F00000、len = 0x0007FFF
    L2SRAM (rwx):org = 0x1800000、len = 0x080000
    L2SRAM_2 (rwx):org = 0x11800000、len = 0x080000
    MSMCSRAM (rwx):org = 0x0c001000、len = 0x00FF000
    core1_flash (RX):org = 0x00880000、len = 0x00100000 /*对于 core1 映像为 1MB */
    }

    很重要

    .text:load = core1_flash、run = MSMCSRAM、load_start (_core1_load_start)、run_start (_core1_run_start)、size (_core1_size)
    .cinit:load = Core1_flash、run = MSMCSRAM
    .const:load = core1_flash、run = MSMCSRAM
    .bss:run = MSMCSRAM
    .data:run = MSMCSRAM
    .neardata:run = MSMCSRAM
    .rodata:run = MSMCSRAM
    .stack:运行= MSMCSRAM
    .sysmem:运行= MSMCSRAM
    .init_array:运行= MSMCSRAM
    .switch:run = MSMCSRAM
    .pinit:运行= MSMCSRAM
    .cio:运行= MSMCSRAM
    .args:run = MSMCSRAM align = 0x4、fill = 0 {_argsize = 0x200;}
    .csl_vect:run = MSMCSRAM
    .sharedPacket align (4096):{}> MSMCSRAM
    .boot_load:运行= MSMCSRAM
    platform_lib:run = MSMCSRAM
    xdc.meta:run = MSMCSRAM、type = copy
    }




    #include
    #include
    #include
    包含“ti/csl/csl_chip.h"</s>“
    #include “ti/csl/cacheAux.h"</s>“
    #include “platform.h"</s>“
    包含“c6x.h"</s>“
    #define DEVICE_REG32_W (x、y)*(volatile uint32_t *)(x)=(y)
    #define DEVICE_REG32_R (x)(*(volatile uint32_t *)(x))
    #define CHIP_LEVEL_REG 0x02620000
    #define KICK0 (CHIP_LEVEL_REG + 0x0038)
    #define KICK1 (CHIP_LEVEL_REG + 0x003C)
    #define IPCGR (n)(0x02620240 +(4 *(n))
    #define BOOT_MAGIC_ADDR (CORE)(0x0C03FF00 +((CORE)* 4))
    #define SHARED_MEM_ADDR 0x0C000000
    1024

    typedef 结构{
    易失性 uint32_t 标志;
    易失性 uint32_t 大小;
    volatile char buffer[BUFFER_SIZE];
    } SharedPacket;
    Volatile SharedPacket* Shared =(SharedPacket*)SHARED_MEM_ADDR;
    // core1 映像的链接器符号(如果链接器脚本不相同,请更新符号名称!)
    extern unsigned int _core1_load_start;
    extern unsigned int _core1_run_start;
    extern unsigned int _core1_size;
    void uart_print (const char* msg){
    while (*msg){
    platform_uart_write (* msg++);
    }
    }

    void DELAY_LOOP (void){
    Volatile int i;
    对于 (I = 0;I < 500000;I++);
    }

    void copy_core1_image_to_ram (void){
    uint32_t * src =&_core1_load_start;
    uint32_t *dst =&_core1_run_start;
    uint32_t size =((uint32_t)&_core1_size)/ sizeof (uint32_t);
    uint32_t i;
    对于 (i = 0;i < size;i++){
    DST[i]= src [i];
    }
    }
    void start_core1 (void){
    Volatile uint32_t *magic =(volatile uint32_t *) boot_magic_ADDR (1);
    *magic = 0x58535901;
    DEVICE_REG32_W (IPCGR (1)、1);//触发 CORE1
    }
    uint32_t counter = 0;
    int main (void){
    uint32_t CoreID = CSL_chipReadReg (CSL_CHIP_DNUM);
    如果 (CoreID == 0){
    platform_uart_init();
    platform_uart_set_baudrate (115200);
    uart_print(“Core0:正在引导 Core1...\r\n“);
    DEVICE_REG32_W (KICK0、0x83e70b13);
    DEVICE_REG32_W (KICK1、0x95a4f1e0);
    //可选:设置同步标志 core1 可以检查
    *(volatile uint32_t *) shared_MEM_ADDR = 0xDEADBEEF;
    //清除数据包缓冲区
    shared->flag = 0;
    Shared->size = 0;
    //--映像复制步骤--
    uart_print(“Core0:将 Core1 映像从闪存复制到 RAM……\r\n“);
    copy_core1_image_to_ram ();
    uart_print(“Core0:复制 Core1 映像已完成。\r\n“);
    //----------------------------
    start_core1();
    delay_loop();
    while (1){
    snprintf((char*) shared->buffer、buffer_size、“Hello from Core0 - msg %u“、counter);
    shared->size = strlen ((char*) shared->buffer);
    Shared->flag = 1;
    cache_wbL1d (void *) shared、sizeof (SharedPacket)、cache_wait);
    char outbuf[128];
    snprintf (outbuf、sizeof (outbuf)、“Core0:已发送\“%s\"\r\n",“,共享“共享->、->缓冲器);
    uart_print (outbuf);
    while (1){
    CACHE_INVL1d (void *) shared、sizeof (SharedPacket)、cache_wait);
    如果 (shared->flag =2) 中断;
    }
    snprintf (outbuf、sizeof (outbuf)、“Core0:获得回复:\“%s\"\r\n",“,共享“共享->、->缓冲区);
    uart_print (outbuf);
    shared->flag = 0;
    counter++;
    delay_loop();
    }
    }其他{
    uart_print(“core1:正在等待 Core0 魔术……\r\n“);
    而 (*(volatile uint32_t *) shared_MEM_ADDR!= 0xDEADBEEF);
    uart_print(“core1:已成功启动!\r\n“);
    while (1){
    CACHE_INVL1d (void *) shared、sizeof (SharedPacket)、cache_wait);
    如果 (shared->flag ==1){
    char outbuf[128];
    snprintf (outbuf、sizeof (outbuf)、“Core1:已接收\“%s\"\r\n",“,共享“共享->、->缓冲器);
    uart_print (outbuf);
    snprintf((char*) shared->buffer、buffer_size、“ACK from core1 to msg %u“、counter);
    shared->size = strlen ((char*) shared->buffer);
    Shared->flag = 2;
    cache_wbL1d (void *) shared、sizeof (SharedPacket)、cache_wait);
    counter++;
    }
    }
    }
    返回 0;
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    该实现看起来合理。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betsy、

    它在从闪存启动时不工作、但通过调试测试时工作良好。

    #include
    #include
    #include
    #include “platform.h"</s>“
    #include “resource_mgr.h"</s>“

    //--寄存器/系统定义--
    #define DEVICE_REG32_W (x、y)*(volatile uint32_t *)(x)=(y)
    #define CHIP_LEVEL_REG 0x02620000
    #define KICK0 (CHIP_LEVEL_REG + 0x0038)
    #define KICK1 (CHIP_LEVEL_REG + 0x003C)
    #define IPCGR(x)(0x02620240 +(x)*4)
    #define MAGIC_ADDR 0x8FFFFC // core1 引导地址的共享区域
    define CORE1_ENTRY_ADDR 0x00880000
    #define BOOT_MAGIC_ADDR (x)(MAGIC_ADDR +(1<<28)+((x)<<24))
    #define BOOT_MAGIC_NUMBER 0xBABEFACE

    #define BOOT_UART_BAUDRATE 115200

    typedef 结构 test_config{
    uint8_t print_info;
    uint8_t print_current_core_id;
    uint8_t print_switch_state;
    uint8_t test_EEPROM;
    uint8_t test_nand;
    uint8_t test_nor;
    uint8_t test_led;
    uint8_t test_uart;
    uint8_t test_external_mem;
    uint8_t test_internal_mem;

    uint32_t init_config_pll1_pllm;
    uint32_t init_config_uart_baudrate;
    uint32_t nand_test_block_number;
    uint32_t NOR_TEST_SECTOR_NUMBER;
    uint32_t EEPROM_TEST_SLAVE_ADDRESS;
    uint32_t led_test_loop_COUNT;
    uint32_t led_test_loop_delay;
    uint32_t ext_mem_test_base_addr;
    uint32_t ext_mem_test_length;
    uint32_t int_mem_test_core_id;
    } TEST_CONFIG;

    //--平台的 OSAL 残桩--
    uint8_t *OSAL_platformMalloc (uint32_t num_bytes、uint32_t alignment){return malloc (num_bytes);}
    void OSAL_platformFree (uint8_t *dataPtr、uint32_t num_bytes){ if (dataPtr) free (dataPtr);}
    void OSAL_platformSpiCsEnter (void){while (CSL_semAcquireDirect (platform_SPI_HW_SEM)== 0);}
    void OSAL_platformSpiCsExit (void){CSL_semReleaseSemaphore (platform_SPI_HW_SEM);}

    //-- GPIO/LED --
    #define GPIO0_BASE 0x02320000
    #define GPIO_SET_DATA (GPIO0_BASE + 0x18)
    #define GPIO_CLR_DATA (GPIO0_BASE + 0x1C)
    #define GPIO_DIR (GPIO0_BASE + 0x10)
    #define LED_GPIO_BIT (1 << 12)// GPIO0_12

    void led_init (void){*(volatile uint32_t *) GPIO_DIR &=~LED_GPIO_BIT;}
    void led_on (void){*(volatile uint32_t *) GPIO_SET_DATA = LED_GPIO_BIT;}
    void led_off (void){*(volatile uint32_t *) GPIO_CLR_DATA = LED_GPIO_BIT;}


    Void
    WRITE_UART (char* msg)

    uint32_t i;
    uint32_t msg_len = strlen (msg);

    /*将消息写入 UART */
    对于 (i = 0;i < msg_len;i++)

    platform_uart_write (msg[i]);
    }
    }

    //--将 core1_main 放在.core1text 段的 0x00880000 --
    #pragma CODE_SECTION (core1_main、“.core1text")“)
    void core1_main (void){
    易失性 uint32_t 计数器= 0;
    led_init();
    platform_write(“Core1 已成功启动。\n“);
    while (1){
    counter++;
    if (counter ==10000000){
    platform_write(“Core1 heartbeat.\n“);
    COUNTER = 0;
    }
    }
    }

    pragma CODE_SECTION (write_boot_magic_number、“.core1text")“)
    void write_boot_magic_number (void)

    uint32_t coreNum;

    coreNum = platform_get_CoreID ();

    DEVICE_REG32_W (magic_ADDR、BOOT_magic_number);

    // whid(1);
    }


    extern cregister volatile 无符号整型 DNUM;

    void boot_core1 (void){
    //解锁芯片寄存器
    DEVICE_REG32_W (KICK0、0x83e70b13);
    DEVICE_REG32_W (KICK1、0x95a4f1e0);
    //将 Core1 入口地址写入引导加载程序的魔术地址
    DEVICE_REG32_W (magic_ADDR、Core1_ENTRY_ADDR);
    platform_delay (10);//等待写入稳定
    //向 Core1 发送 IPC 中断以开始执行
    DEVICE_REG32_W (IPCGR (1)、1);
    platform_write(“Core1 引导由 Core0.\n“触发);
    }
    uint32_t 内核;
    void main (void){
    platform_init_flags init_flags ={0};
    platform_init_config init_config ={0};
    platform_info p_info;
    TEST_CONFIG args;
    if (platform_init (&init_flags、&init_config)!= Platform_eok){
    printf(“Platform init failed、errno = 0x%x\n“、platform_errno);
    返回;
    }
    platform_write_configure (platform_write_printf);
    platform_get_info (&p_info);

    如果 (DNUM == 0){
    platform_write(“在 Core0 上运行。 通过 MagicAddr...\n“引导 Core1;
    boot_core1();
    易失性 uint32_t 计数器= 0;
    if( args.print_current_core_id == 1 ){

    /*解锁芯片寄存器*/
    //踢 0 和踢 1
    DEVICE_REG32_W (0x02620038、0x83e70b13);
    DEVICE_REG32_W (0x0262003C、0x95a4f1e0);
    /*将入口地址写入其他内核*/

    对于 (CORE = 1;CORE < p_info.cpu.core_count;CORE++)

    printf(“我将从第一个内核弹出。 第二个 Core 的引导魔术地址为:%x\n“、boot_magic_ADDR (core));
    DEVICE_REG32_W (boot_magic_ADDR (core)、(uint32_t) write_boot_magic_number);

    /*延迟 1us 秒*/
    platform_delay (1);
    }
    对于 (CORE = 1;CORE < p_info.cpu.core_count;CORE++)

    /* IPC 中断其他内核*/
    DEVICE_REG32_W (IPCGR (CORE)、1);
    platform_delay (1000);
    }
    }
    else write_boot_magic_number ();
    platform_uart_init();
    platform_uart_set_baudrate (boot_UART_BAUDRATE);
    易失性 uint32_t cntuart = 0;
    char uart_buf[64];

    while (1){
    counter++;
    if (counter ==10000000){
    platform_write(“Core0 heartbeat.\n“);
    COUNTER = 0;
    cntuart++;
    snprintf (uart_buf、sizeof (uart_buf)、“Core:%lu\r\n“、(unsigned long) cntuart);
    WRITE_UART (UART_buf);
    }
    }
    } else if (DNUM ==1){
    // Core1 应跳转到 0x00880000 处的函数(在 RAM 中)
    void (* core1_entry)(void)=(void (*)(void)) core1_entry_ADDR;
    core1_entry();
    core1_main();
    }
    }


    移动数据

    //适用于 Core0 的 L2SRAM:0x00800000 - 0x0087FFC0 (512KB - 64B)
    L2SRAM:origin = 0x00800000、length = 0x0007FFC0
    // Core1 的 L2SRAM:0x00880000、保留 32KB(或根据需要进行调整)
    L2SRAM_Core1:origin = 0x00880000、长度= 0x00008000
    // MSMCSRAM(可选共享)
    MSMCSRAM:origin = 0x0C000000、length = 0x00040000
    // boot_magic:L2SRAM 的最后 64 个字节
    boot_magic:origin = 0x0087FFC0、length = 0x00000040
    }

    很重要

    // Core0 应用部分
    .text > L2SRAM
    .const > L2SRAM
    .cinit > L2SRAM
    .pinit > L2SRAM
    .bss > L2SRAM
    .data > L2SRAM
    .stack > L2SRAM
    .cio > L2SRAM
    .switch > L2SRAM

    // Core1 入口点段(必须与 C 文件的 code_section 匹配)
    .core1text > L2SRAM_Core1

    //用于次级内核引导的魔术地址
    boot_magic > boot_magic

    //可选共享缓冲区(用于内核间通信)
    .sharedBuf > MSMCSRAM
    }





    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    调试测试后效果很好。

    耶。  这是一个积极的迹象。 不用担心 — 我很快就会通过代码,并带着我的观察结果返回给您。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betsy、

    双核示例的完整工程位于此处:
    https://github.com/rk4526/bootDualCoreC6657.git

    您能看一下并告诉我您的反馈吗?

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    没问题。 我会检查并返回给您。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您是否可以尝试在 core0 中添加一个存储器复制函数、该函数在引导之前将.core1text 段复制到 core1 的预期运行时地址、并相应地更新链接器脚本?

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betsy、

    正确吗?
    https://github.com/rk4526/bootversion2forC6657.git

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    负责的工程师目前不在办公室。 请预计回复将延迟 1 天。

    此致、
    Sivadeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    进行这些修改后、您是否能够继续刷写、或者您仍然遇到同样的问题?

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这没有问题。 也许我只需要修改闪存写入器