This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH-Q1

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1531897/tda4vh-q1-tda4vh-q1

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

您好、

我想知道调试 TI-TDA4 R5F 内核需要加载哪个输出文件? 当前未加载符号。 已尝试使用 XDS 调试器以及 Lauterbach。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否有正在尝试调试的特定应用程序? 您能提供有关您用例的更多详细信息吗?

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 R5F MCU2_0 中集成了一个模块、想测试和调试该模块。 我正在刷写 j784s4-main-R5f0_0-fw 并 在调试器中加载 vx_app_rtos_QNx_mcu2_0.out 文件。 我需要查看控制的位置、以便加载我正在使用 vx_app_rtos_QNx_MCU2_0.out 生成的文件的符号。

    但使用 XDS 调试器时、我看到如下所示的错误(MCU2_0 挂起)

    尝试使用 Lauterbach、

    已加载 CMM 脚本

    内核正在运行并提供以下所示文件来加载符号

    当我停止调试器、它指向如下所示的某个地址时、问题仍然存在

    我需要检查控件所在的代码、因此我正在加载同一个  vx_app_rtos_QNx_MCU2_0.out 文件、我在加载文件时收到总线错误、但无法仍加载符号。

    我的问题是、我在调试器中加载的.out 文件对于我获取符号是否正确、或者我需要加载任何其他文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您必须  在 CCS 中加载 vx_app_rtos_QNx_MCU2_0.out。 连接到内核后、它将在这段时间内处于暂停状态、您必须加载符号。

    我想您在 CCS 上执行了正确的步骤、您能否在 CCS 上共享任何错误日志或错误屏幕截图?

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在 从 vision_apps/out/J784S4/R5F/freertos/release 文件夹加载符号的 vx_app_rtos_QNx_mcu3_0.out。  

    在闪存 R5F 内核时、我使用 psdkqa/qnxfs/fw 文件夹中的 j784s4-main-R5F1_0-FW。  

    下面是来自 CCS 工具的映像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijayalaxmi:

    此问题是否仅适用于 mcu3_0?
    您能否加载 MCU2_0 的符号?

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、适用于所有内核

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijayalaxmi:

    您是否可以尝试加载调试固件、您可以通过 在$(psdkra)/sdk_builder/build_flags.mak 中更改配置文件来启用调试编译?= debug

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经尝试了此过程、但收到了构建错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它不应该抛出任何错误,你是否修改了任何从默认 SDK ?

    您能尝试再次创建设置并进行检查吗

    此致、
    Gokul