This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:MCU + SDK MCAN 外部 CAN 通信集成支持。

Guru**** 2481675 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536769/am62p-mcu-sdk-mcan-external-can-communication-integration-support

部件号:AM62P


工具/软件:

参考资料: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509362/am62p-mcu-sdk-mcan-integration-support-external-can-communication/5842680

在给定的示例中、我们同时提供了 wkup-R5 和 MCU-R5 示例。

是否都在不同的内核中运行?  

我们有 2 个主 CAN 和 2 个 MCU CAN、对吗? 那么、对于  wkup-R5 和 MCU-R5、哪个 MCU_MCAN 指向这些位置?  

数据表中 MCU_MCAN0 RX 的焊球编号为 D6、TX 为 E8。 哪些 MCU 接头引脚映射到这些引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shanooj:

    是否都在不同的内核中运行?  [/报价]

    没错、顾名思义、 wkup-R5 用于 器件管理器/唤醒 R5 内核 、MCU-R5 用于 AM62P 的 MCU R5 内核。

    我们有 2 个主 CAN 和 2 个 MCU CAN、对吧? 那么、对于  wkup-R5 和 MCU-R5、哪个 MCU_MCAN 指向这些位置?  [/报价]

    wkup-R5 示例使用 MCU_MCAN1、MCU-R5 示例使用 MCU_MCAN0、您可以在 syscfg 文件中找到这些示例的配置。

    [引用 userid=“648186" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536769/am62p-mcu-sdk-mcan-external-can-communication-integration-support ];MCU_MCAN0 RX 的数据表焊球编号为 D6、TX 为 E8。 哪些 MCU 接头引脚映射到这些引脚?

    MCU 连接器 (J11) 的引脚 22 和 16 分别映射到 MCU_MCAN0 Rx 和 Tx、您可在 EVM 用户指南中找到这一点: https://www.ti.com/lit/ug/spruja2/spruja2.pdf?EVM=1751954556671 ts & ref_url=https ps%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FSK-AM62P-LP

    此致、

    会面。

    [/quote]